This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:开关问题

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1238136/dlpdlcr3010evm-g2-switch-problem

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

团队成员、您好、寻求一些故障排除帮助。  

该板已有一个月大、但已首次使用。

当开关打开时、系统经常不会打开、直到我们按下开关、系统将打开几秒钟。 请参阅随附的视频。 我们认为开关损坏或以某种方式未焊接到电路板上。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/VID_5F00_20230614_5F00_145715.mp4

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛。

    根据视频、我认为您的预测是正确的。 可能是开关与电路板的连接不良。 您或客户是否能够获得转换器(器件型号为  GT11MSCBE、由 C&K 制造)或将转换器重新焊接到电路板上? 这似乎可以快速轻松地解决。  

    您可以选择申请 RMA。  EVM 的保修期为90天、请随时使用 此注释作为器件仍在保修期内的 RMA 授权审批。

    此致、

    洛里