请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2 团队成员、您好、寻求一些故障排除帮助。
该板已有一个月大、但已首次使用。
当开关打开时、系统经常不会打开、直到我们按下开关、系统将打开几秒钟。 请参阅随附的视频。 我们认为开关损坏或以某种方式未焊接到电路板上。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/VID_5F00_20230614_5F00_145715.mp4
谢谢你。
-标记