This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710EVM-LC 单 LED 操作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1231980/dlp4710evm-lc-dlp4710evm-lc-single-led-operation

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3479DLPA3005

大家好、我目前正在执行一个项目、这个项目只需要使一个 LED 保持开启状态(例如蓝色 LED)、同时使红色和绿色 LED 保持关闭状态。 此外、我需要将曝光前和曝光后时间设置为零。 此外、使数字微镜器件(DMD)的刷新率与图像传感器的刷新率同步也至关重要。 请您就如何成功满足这些要求提供指导? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    TI 固件选择器工具可为 DLPC3479 (4710EVM-LC 上的控制器)提供红色 LED 固件版本。 我建议将此固件刷写到您的 EVM 中、并将所需的 LED 路由到红色通道。

    DLPRegistered显示和光控制 EVM GUI 工具允许您设置曝光时间。 有关说明、请参阅 GUI 用户指南。

    需要使用触发信号来同步传感器。 有关触发条件的使用、请参阅 DLPC3479数据表的第7.3.2节DLPC3479软件编程人员指南的第3.5至3.5.8.2节。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尚未解决此问题。 将不胜感激。

    真诚地感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能说出目前的问题是什么吗? 我们在上一篇文章中谈到了几个要点。 了解取得了哪些进展将是有帮助的。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    -我刷了红色唯一的 LED 固件,但它看起来它不符合我所需要的。 我希望 其他两个 LED (在本例中、我们假设为蓝色和绿色)完全关闭、所有占空比专用于红色 LED。  

    -您能请我如何将蓝色 LED 发送到红色通道吗? 是否可以更新固件?是否应实际更换 LED?

    -为了详细说明,我需要蓝色 LED 打开(另外两个关闭,我不希望这两个的任何占空比)。 100%的占空比。 此外、DMD 上没有刷新率。 我 的样本中需要恒定、均匀的照明。 我希望此恒定照明与图像传感器曝光时间同步。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您使用的是"光控制"命令、则没有正确的 RGB 占空比。 您只需将曝光前、曝光和曝光后时间设置为单色。

    使用蓝色 LED 代替红色通道会更容易。 我会在交换 LED 时检查阳极和阴极是否正确。

    对于可设置的光控制时序有多低存在限制。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想我对如何实际使用该固件以及 它的功能有点困惑。 我使用"Firmware->Flash Firmware->Start Update"刷新了固件。
    完成闪存过程后、我转至光控制部分。 但我仍然可以将照明更改为任何颜色! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否确认您是否使用 GUI 对"FWSSEL_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p1p1_RED_LED_ONLY.img"进行了编程? 编程时、请保持 SW28处于开启状态且不按下 SW21。 成功编程后、您应该只会看到显示的红色图像。  

    此固件版本仅启用了红色 LED、但您可以使用蓝色 LED 来代替我的同事上文提到的红色通道。  

    在 GUI 的 Advanced version -> Commands -> Illumination 中、您可以使用 read RGB LED Enable (53h)命令来确认是否仅启用红色 LED。  

    此致、

    洛里