This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:如何使投影图像沿垂直轴居中

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC3479, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1236772/dlp4710evm-lc-how-can-i-centre-the-projected-image-along-the-vertical-axis

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479DLP3010EVM-LC

您好论坛:

我目前正在测试一种设置、将投影仪和两个摄像头放在每一个(左/右)、因为光学布局可以方便地使投影图像中心沿水平和垂直轴的高度保持不变。 不过、根据投影仪设计 、默认情况下不这样做。

可以通过一种方法来修改投影偏移、以便对齐投影图像?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    DLP4710EVM-LC 的光学模块默认偏移为100%、因此无法满足上述图像所述的您要求。  

    请参阅第5节: https://www.ti.com/lit/an/dlpa044/dlpa044.pdf 中的此应用报告以供您参考。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    是否有使用梯形校正的方法、以便我们可以尝试通过倾斜(俯仰)投影仪来克服这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    偏移设置是光学模块的设计参数、因此无法更改。 对于您的用例、您将需要0%偏移的光学引擎。 您可以使用 DLP-OMM-search 工具 来查找满足您要求的光学器件。  

    梯形校正在软件上执行、遗憾的是、DLPC3479不支持梯形功能。  

    此致、

    洛里   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Lori  

    还有一个问题、哪款 EVM 支持此功能、它从外壳中推出了? 类似于 DLP4710EVM-LC。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    DLP3010EVM-LC 将支持1D KeyStone 命令。 该 EVM 的光学引擎也是100%偏移。 梯形校正无法用于光控制设置。

    此致、

    约翰