This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:使用 DLPC3436和230NP 在应用上跳过 FPGA

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLP230NP, DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1231881/dlpc3436-skipping-fpga-on-applicaiton-with-dlpc3436-and-230np

器件型号:DLPC3436
主题中讨论的其他器件: DLP230NPDLPDLCR230NPEVM

您好!

我在使用其他 DLPC + DLP 组合方面有一定的经验、不知道这个特定芯片组的用途、数据表中的应用图显示的是什么、FPGA 与 AP 进行连接。 如果 AP 已经具有所有 GPIO、I2C 和 SubLVDS 接口、为什么要使用 FPGA? 如果是由于格式转换导致的、是否有任何可供 FPGA 参考的示例代码? 获得实施此解决方案的完整详细信息的最佳文档。 谢谢

奥古斯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Augusto:

    DLPC3436芯片组可与原生分辨率为960 x 540的 DLP230NP DMD 搭配使用。 在光学引擎内部、有一个用于创建子帧的执行器。 FPGA 用于驱动致动器信号并创建1080p 内容的子帧。 它还将用于协调激励器的子帧位置和发送到控制器的图像内容。 这是 DLPC3436控制器数据表 https://www.ti.com/document-viewer/dlpc3436/datasheet、 第27页提供了有关子帧如何与输入图像内容一起工作到 FPGA -> FPGA 到控制器->控制器到 DMD 的可视化辅助信息。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的回答、看完数据表后、我得到了所需的处理。 似乎有一个实施的想法就足够了。 但是、如果您了解与此相关的任何更详细的文档或示例代码、它也会有所帮助。 从开发套件设计来看、FPGA 似乎相当大、我想寻找一款更小的器件、可再次用于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLPC3436页面和 DLPDLCR230NPEVM 提供有关控制器原理图和命令的丰富资源。 DLPC3436系统必须使用该特定的 FPGA。

    您的用例的最低分辨率是多少? 可能需要研究另一个芯片组。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我看到过该设计、但即使使用该 FPGA、我也需要实施 HLS 代码、以便它在我的自定义硬件中运行。 在分辨率方面、我至少需要最便携的格式1920x1080。 我看了看它,它似乎是唯一能够做到这一点的投影仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈和响应。 请给我们的团队更多时间来调查此问题。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处为 DLC3436提供了固件和软件包。 这是我们的固件选择器工具。 只需填写您所使用的控制器和 DLPA 的信息。

    DLPC3436的软件包应具有 FW .img 文件和 FPGA .bin 文件。

    我想我们目前再也无法分享 FPGA 代码了。

    这是我们唯一具有尺寸限制并支持1080p 分辨率的芯片组。

    此致、

    约翰