This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:pattern_ready 信号不会从低电平返回高电平、是否有可用于测试的新固件?

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1220777/dlpc3478-pattern_ready-signal-is-not-going-back-from-low-to-high-any-new-firmware-available-for-testing

器件型号:DLPC3478

您好!

我们认为我们遇到了与该 TT 类似的问题: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/945572/dlpc3479-pattern_ready-signal-is-not-going-back-from-low-to-high-in-dlpc3479 和该 TT:
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1174906/dlpc3478-the-dlp-oven-has-an-outage-problem/4440031?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dlpc3478#4440031 

这些线程提到了处于验证阶段的新固件。 能否访问预发布固件并在我们的系统中进行测试?  我们随机看到我们的问题大约在200k 序列中的1个, 所以它需要一段时间才能重现。 症状类似于上面的线程,要么模式就绪不会进入就绪状态,要么 dlpc3478只是在发送 i2c 启动命令后不启动模式序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    团队必须仔细研究您的请求、然后回复给您。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否确认在关闭并重新打开系统电源后是否可以解决此问题?

    我们将在几周内发布 DLPC3478的新固件版本。 请预计 TI.com 上会发布新版本、您可以测试系统上的新固件。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过电源循环来解决该问题、然后通常需要再经过200k 次循环才能再次发生。

    现在是否有机会测试预发布固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    新固件版本正在验证中、请返回以检查 TI.com 上发布的新固件版本。  

    感谢您的理解和耐心。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时发布此新固件有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    新版本的固件刚刚完成验证、并处于发布过程中。  

    再次感谢您的耐心等待。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关新固件何时会进入固件 选择器的任何消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    感谢您的耐心!  

    我们已将修复程序包含在即将推出的固件中、并且刚刚完成了验证过程。 我们的团队正在进行发布流程。  

    此致、

    洛里