This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:视频模式下未完全黑屏的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1239979/dlp4500-issue-with-not-completely-black-screen-in-video-mode

器件型号:DLP4500

大家好、我目前使用的是 LightCrafter、在使用视频模式时遇到了问题、因为使用 HDMI 输入源时、 而显示黑屏(在 tkinter 窗口中使用 Python 将所有像素都设置为零)仍有光线投射、我可以清楚地看到较浅的矩形从投影表面分离出来。 上传到闪存的图像也会出现这个问题、即使我还检查了图像的背景像素在 RGB 矩阵中确实设置为零也是如此。 最后、即使使用内部测试图形输入源、当将红色、绿色和蓝色的前景和背景颜色设置为零时、我仍然可以看到帧。 使用 HDMI 时、问题比使用内部测试图形或闪存映像作为输入源时更严重、因此我认为使用 HDMI 时可能还有其他问题。 从我收集的, HDMI 是相当臭名昭著的这不是完全黑屏的事情。 我想知道是否有办法解决这些问题。

恭敬敬敬

罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、您好!

    在 GUI 中、您可以尝试将右上角的 LED 驱动器电流设置为全0。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好亚历山大,这确实提供了一个完整的黑屏,然而,这并不能解决我的问题,因为我仍然想显示一些东西,例如我发送的图像附加,当然,与正确的尺寸,只有我的形状周围的区域是完全黑色的, 以及形状本身是否正确显示。

    此致  

    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain、您好!

    有许多因素可以影响黑色内容的外观。  每个投影仪都将具有黑电平以及基于光圈 f 数的对比度。 它还可能有所不同、或取决于您投影到的表面和环境光。   

    即使是全黑测试图形、LED 驱动器控制仍处于开启状态、因此会有一些灯亮。

    或者、您使用 HDMI 测试的黑色是什么? 在实验室中、我在系统上看到的黑色内部测试图形与 HDMI 之间没有太大差异。  

    我建议的一个测试是使用 PowerPoint 和填充背景颜色、并确保您使用 r、g、b 设置为全0的颜色来表示实际的黑色作为随机图像从互联网上有黑色它可能不是实际的黑色或我不确定 您尝试通过 HDMI 显示哪些内容。  

    您是否有权使用光电探测器? 您可以使用一个并连接示波器、来仔细检查  HDMI 和内部测试图形之间的波形行为。 我没有注意到 PowerPoint 全黑屏 HDMI 与全黑内部测试图案之间有任何不同的波形活动。 我在测试期间仅保留了 LED 驱动器值、并且未将其设置为0。  

    此致、

    亚历克斯·陈