This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:投影仪架构

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1240125/dlp2021-q1-projector-architecture

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP2000

大家好、

希望一切都很好!

我看到 DLP2021-Q1的架构使用 FPGA。

DLP2021-Q1中展示的架构是否可以与 DLP2000配合使用?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    欢迎回到 E2E 论坛。

    DLP2021架构不能与 DLP2000配合使用。 尽管器件型号相似、但 DMD 的系统设计需求有显著差异。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的快速支持!

    我们可能必须显示 DLP 的移动图像(视频源)。
    DLP2021是否能够做到这一点?

    谢谢!

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    是的、DLP2021可以支持流式视频。

    您是否愿意介绍您的最终用例? 这是否意味着要用于汽车应用?

    此致、

    奥斯汀