This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553-Q1, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1240464/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553-Q1MSP-FET

您好!

我已经购买了评估套件、并尝试修改 MSP430G2553-Q1软件进行评估。

但是、当我尝试通过 CCS 工具进行调试时、会出现 USB FET Not Found 错误。

您可以帮助解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否照片 EVM 是如何连接到 USB FET 的? 我们希望首先确认接线。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请找到随附的图像。 期待您的答复。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    照片上是 FTDI USB 转 SPI 电缆、而不是 MSP-FET 调试器。 EVM 套件不包含 MSP-FET。

    此处链接的工具 是可以与 CCS 和 EVM 通信的 MSP-FET。

    在当前设置下、您仍然可以运行 DGP 控制程序的"Scripting"部分中的脚本。

    此致、

    约翰