This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLPC900

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1240576/dlpc900-dlpc900

器件型号:DLPC900

您好!

我有类似的限制、但主要涉及3D 打印周期的自动化。 我们需要将我们的打印阶段与要显示的图像的进度同步。 我们通过 python 代码来完成此操作。该代码可在舞台移动到某个位置时按顺序更改图像、但我们想改用 DLPC900的触发器来执行此操作。 但是、400/50级限制不允许我们打印有用的组件、因此我们只能使用视频图案模式。 是否有方法在视频图形模式中整合触发器? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    您使用的是单路还是双路 DLPC900控制器系统? 您是否希望触发每个新模式? 如下面的视频图形模式下 GUI 的捕获所示、可以使用两种不同的触发类型"帧更改"和"触发输出2"单独触发每个图形。 有关 更多详细信息、请参阅 DLPC900双 EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine、感谢您的及时回复、我相信我们有双控制器板。 我需要尝试使用"视频图形"模式、以了解如何利用创建的图形而不是流式传输视频。

    我忘记提的另一个限制是视频图形模式的显示速率、双控制器的显示速率限制为60Hz。 当打印机正在打印以提高显示速率时、您是否知道将数据持续"流式传输"到板载存储器的任何方法? 我们希望至少以200Hz 的频率进行显示、但很显然、使用视频图形模式是无法实现的。 动态和预存储模式非常适合此速度、但有限的存储器限制了我们的打印能力。 我们非常感谢您提出任何想法或提出任何线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    EVM 能够通过 DisplayPort 以120Hz 的速度运行的最快视频输入速度。  这可以通过使用具有显示端口的双像素模式来实现、其中 ITE 以60Hz 的频率对每个控制器的 RGB 数据进行偶数/奇数分配。  

    使用视频图形模式将需要打包成24位视频帧的视频流。 为了使用预存储图形模式、一次只能显示400个位平面。 要获得超过400个图形的更多图形、必须从闪存中加载一个包含400个图形的新块。 控制器必须在块之间停止并重新加载、每次需要1.5-2秒。

    此外、在视频图形模式下以120Hz 的速率运行时、8位灰度图形没有时间适应所有3种 RGB 颜色。 但是、视频模式将能够显示全部三种8位"颜色"。  在视频图形模式下、只能有足够的时间 显示两个8位图形、而不能显示第三个图形。   这意味着您可以为每个视频帧投影两个8位深度灰度图形。

    我的同事将就此与您联系。

    此致!

    麦克斯因