This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:图像能否上传在动态图形模式下显示的持续图像?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241177/dlpc900-can-images-upload-durring-image-displaying-at-pattern-on-the-fly-mode

器件型号:DLPC900

尊敬的所有人:

感谢您的支持。

在 DLPC900的动态图形模式下、是否可以在显示图像时将另一个图像上传到 DLPC900内部存储器的自由空间?

此致、

Rossinag.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rossinag、

    感谢您将您的问题提交到此论坛! 我将您推荐给我们团队的另一位成员 、他们可以帮助您解决您的问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rossinag、

    欢迎回到 E2E 论坛!

    当序列在动态图形模式下运行时、无法将新图像加载到 RAM 中。 在正确加载新映像之前、必须停止序列并更新 LUT。  

    但是、如果您想在同时显示新图形的同时加载新图形、可以尝试视频模式或视频图形模式。 这些模式使用两个交替缓冲器来连续加载和显示视频数据。

    此致!

    麦克斯因