尊敬的女士或先生:
实践上的最后一个问题、 我希望通过控制 LED PWM 来更改 LED 的输出(R、G、B)、现在我使用 I2C 来控制它。
根据我的理解、
当我对 I2C 接口使用以下命令时;
"0x36 0x52 0x07"以启用 LED 电流更改。
但是、当我尝试通过 I2C 接口读取时、
"0x36 0x53"
它返回值为"7f bf df af F7 fb"。
请帮助检查是否正常。 它看起来很难理解它.
另一个问题是、如果我更改 LED 电流、
"0x36 0x54 0x3f 0x00 0x3f、0x00 0x3f ox00"? 如果我希望将电流更改为3f、3f 和3F、会怎么样?
在这个问题中、 我想知道0x3f 是否意味着占空比值?
3f 表示 LED 的导电周期为63%?
谢谢你。