This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:以120Hz 的频率、1280x800的投影

Guru**** 2580555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1227869/dlplcr4500evm-projecting-at-1280x800-at-120hz

器件型号:DLPLCR4500EVM

大家好、  

我使用的显卡肯定可以支持120Hz -它是一个 Nvida RTX A5000。 我已经尝试了运行监视器全高清和>120Hz 的 fps,它的工作非常好。

此外、我的 Lightcrafter 4500显示的默认分辨率是1280x800、60Hz。 我必须在 NVIDIA 控制面板中设置一个自定义分辨率以强制它以120Hz 的频率运行、当我这样做时、我看到帧丢弃(请查看原始电子邮件中附加的配置文件和视频)。 除了1280x800,120Hz 之外、我还尝试按照此论坛(e2e.ti.com/.../structured-light-patterns-over-hdmi-on-4500-at-120hz)中显示的设置进行操作、但无法使其正常工作。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛。

    您可以重新共享您的设置、上面的链接无法找到?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我也没有看到配置文件或视频或您的任何电子邮件?

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    等待客户反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您通知我们。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John、这是环境。

    我尝试了三种设置:
    - 1200x800, 60Hz:按预期工作
    - 1200x800, 120Hz:放弃几帧。 有效~15Hz
    - 912x1140 , 120 Hz :与1200x800相同-放弃几个帧,并有效地~15 Hz。 我还连接了 NVIDIA 显示器设置、使其以912x1,140,120Hz 的频率运行。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您提供的信息!

    我们的团队正在调查此问题、并将在下周前与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉回复延迟、请给我们的团队更多时间来调查您的问题。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们能够重现此问题并分析源时序。 我们将与我们的内部专家讨论更多相关内容、并在本周结束前与您联系。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员、我们有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我伸手抱起她,将她轻轻地放在吧台上。 据我了解、这可能与固件相关、我们正在 找出谁能够最好地帮助我们解决问题。 感谢您的耐心。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、我们有更新吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉耽误你的时间、

    此问题被标记为"已知"问题、将很快修复。  

    修复后将向您共享更新映像文件。

    此致、

    阿克希尔