This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:与 MWIR 搭配使用

Guru**** 2584365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241256/dlp7000-use-with-mwir

器件型号:DLP7000

这些年来对于 DMD 器件似乎已多次申请、请求的数量从2.7微米增加到5微米。  在文献中( https://doi.org/10.1117/12.808990、 https://doi.org/10.1117/12.808329、https://doi.org/10.1117/12.2608767)还不止2.4微米还使用了 DMD的实验和理论应用、其中一些研究甚至开发成了可供购买的产品(www.opticalsciences.com/dmd_irsp.html)。  不过、请注意、这些系统仅在复杂的过程之后才会工作以替换 DMD 的窗口。 是否有替换这些窗口的流程可用? 目前有没有为 MWIR 销售的 DMD?  可以联系 TI 的谁来讨论新 DMD 的开发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问! 团队正在调查此问题、很快会有另一名成员为您提供帮助。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供的信息。  您正确地说、出现了请求、有些请求确实替换了该窗口。

    目前没有出售供 MWIR 使用的 DMD。   MWIR 中的衍射效率相当低、而窗户涂层和材料是一项挑战。  TI 没有建议的更换窗口的流程。  

    我会向您发送一份朋友邀请、看看是否有合理的业务主张。

    菲齐克斯