This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:DLP2010LCFQJ 相关问题

Guru**** 2579935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241547/dlp2010lc-dlp2010lcfqj-related-issues

器件型号:DLP2010LC

您好,

下图由 DMD2021 (DLP2010LCFQJ)用放大镜拍摄。 将这颗芯片组装到我们的光学设备组件中后的缺陷是图像上存在与上图类似的垂直线和透明光点。 能不能帮助分析一下为什么 DMD2021芯片在图像上看到了放大镜下的异常情况? 在发货前进行了什么样的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我在这里注意到两种类型的图像问题:

    1.图1和图4、5和6 -当您在放大倍数下查看时、如果 DMD 未正确断电、您可能会看到随机模式。 并非所有镜像都处于平坦状态。

    2.图2和图3 -垂直线表示由于处理不当而可能对 DMD 镜片造成永久性损坏。  DMD 信号中的任何噪声或干扰都可能导致此类损坏。 如果 DMM 磁通电缆松动或发热、则通常会发生这种情况。

    这些不是生产或图像质量问题、但似乎器件处理不当。

    此致、

    维韦克