This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:DLP4710LC+DLPC3479:图形在测试模式下闪烁

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1239094/dlp4710lc-dlp4710lc-dlpc3479-the-pattern-blinks-in-test-mode

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479

您好、TI 专家!

我们使用 DLP4710LC+3479驱动器方案。 我们生产了几批产品、每次出现异常、概率为1%~4%、如下所示:

1) 1)如果您仅在引导后进入测试模式、则在选择测试模式投影后显示正常。

2) 2)在引导后、如果您首先进入内部模式、在一次运行投影之后。 当您返回到测试模式(颜色斜坡)时、屏幕将闪烁。

我们已检查 PCB 板上的 M-PLLCLK 和 S-PLLCLK 布线长度是否相等、DMD 的数据线也长度相等、并使用了24M 有源晶体振荡器。

我尝试了2个操作来短暂恢复:

1)当把一个小物体连接到3479芯片时、闪烁现象消失或减弱。

2)使用热风枪加热3479芯片。 闪烁现象被发现消失。 但是,这种例外情况可在以后再重复。

我想咨询 TI 的专家、对于这些问题、有哪些比较好的分析和调查思路?

谢谢!

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    对于第一部分问题、您能否提供您正在使用的固件版本?  

    如果您能够连接 GUI 软件、是否可以共享发送的导致问题的命令日志? 为此、您可以使用 Debug -> Command Log -> Export to Batch File。

    对于问题的第二部分、现象很奇怪、我不确定这是如何发生的。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lory Wang:

    固件版本:8.1.0或8.1.1

    机器比率异常:1~4%

    异常的脚本如下所示:

    W 36 1A 01
    W 36 05 01
    W 36 2E 80 07 38 04
    W 36 10 00 00 00 00 80 07 38 04
    W 36 0B 01 70 00 FF
    W 36 12 80 07 38 04
    W 36 52 07
    W 36 1A 00
    W 36 05 04
    W 36 9E 00 00
    W 36 1A 01
    W 36 05 01
    W 36 2E 80 07 38 04
    W 36 10 00 00 00 00 80 07 38 04
    W 36 0B 01 70 00 FF
    W 36 12 80 07 38 04
    W 36 52 07
    W 36 1A 00

    运行"05 03 (或04、05)"、然后返回以显示测试图形将闪烁

    我们怀疑光控制模式下的 IO 信号导致两个 DLPC3479之间的异步。 尝试禁用触发 OUT1、触发 OUT2、图形就绪、触发输入信号、这不会恢复正常显示。 只有重新启动并且不再进入光控制模式、才能保持正常显示。


    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    问题是出现在整个投影中还是只出现在一半中? 为什么怀疑 DLPC 不同步?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Austin,ñ a

      已发生全屏和半屏闪烁。 但是、问题机器通过执行以下命令来投影内部模式1D 图形是正常的。

    05 04
    9E 00 FF
    9E 02 00


      此外,切换到任何光控制模式(__LW_AT__run :0503|0504|0505    )并返回到测试 模式(或启动界面图像)将发生这种异常。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您提供的信息。 团队必须查看如何重现此行为。

    您能解释一下您能将什么物体连接到控制器来减少您看到的闪烁吗? 此对象是否同时连接到两个控制器?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John McKnight、

    感谢您的答复。 我们可以通过对唯一的主控制器施加一点力来恢复正常或减缓闪烁(例如、用手指按压或在其上放置散热器)。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    它是独特的。 能否说明您是否仅在1%至4%的定制产品板上看到此问题?  

    我怀疑这些电路板的硬件焊接问题。  

    同时、您能否确认该问题是否仅出现在内部图形模式到测试图形发生器模式的模式转换中?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lori Wang

    我们逐个检查每个板、最终有1%到4%的情况具有这些异常。

    我们还怀疑硬件焊接问题、但 X 路检查没有发现异常。 该问题仅在测试模式和启动界面模式下存在。

    内部图案或启动界面图案的显示正常。 从光控制模式切换到测试模式或启动界面模式将闪烁、然后继续运行内部图形模式或启动界面图形模式将是正常的。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的更新。

    这不是我们经常遇到的问题、因此我们会与我们团队的其他成员保持联系。

    同时、是否可以获得您的设计原理图?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我一直在没有我们的团队的情况下讨论您的问题。 我们怀疑这是 PCB 问题的冷焊点、例如开裂的过孔。 由于您可以通过施加压力来纠正问题、因此这指向了硬件连接问题。

    请尝试更换或重新流动 DLPC 并重新测试。 请告诉我们这是否会对性能产生任何影响、或者您的问题是否已得到纠正。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀·斯奈德,

    感谢您的答复。 这可能是原因、但不明白为什么光控制模式显示正常? 显示模式和光控制模式在投影期间的同步方式方面是否有一些重要区别?

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    不同的模式依赖于不同的硬件信号。 例如、光控制模式 由并驱动不适用于显示模式的触发信号。 该信号可能不是问题、但可以作为示例。  

    我根据您描述的故障校正方法怀疑存在硬件问题。 如果存在间隙、施加少量压力会自然产生接触。 同样、加热会导致膨胀、从而重新建立接触。  

    除了您找到的纠正措施之外、故障百分比较低(~1-4%)表明问题与硬件有关、而不是固件。 如果问题与固件相关、在假设在每个测试的系统上使用相同的固件映像的情况下、我们预计问题会更为普遍。

    祝您
    奥斯汀