This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC150:95.UB101GC0A

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1242981/dlpc150-95-ub101gc0a

器件型号:DLPC150

您好!

您知道我们如何增加 DLP NIRscan 上的曝光时间吗? 在 Tiva 版本2.1.0中、最长曝光时间为60.960ms。 我们是否应该更新 DLPC150固件?

Christian Voignier.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请让团队有时间研究您的问题。

    您能否提供您目前拥有的固件版本?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的消息。

    DLPC 闪存版本为2.3.1。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、这是每次扫描的最长曝光时间60秒。 如果需要、您可以增加扫描次数、使样本曝光时间更长。
    您能告诉我们您的应用以及您为什么需要更长的曝光时间吗?

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    感谢你的消息。

    我们在要测量的样本和 DLP 之间使用长光纤。 由于使用光纤、DLP 无法接收到足够的光。 将扫描数量增加到10可以改善结果、但信噪比仍然不够好。 我们的想法是显著增加曝光时间、并且仅进行1次测量。 我们试图在  libdlpspice.dll 中更改暴露时间、但无法编译。 我将在论坛上发布关于这一新问题的新问题。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的解释。

    我将关闭该主题、让我们在新帖子中保留沟通内容。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    谢谢你。

    此致、

    克里斯蒂安