This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMD 块时间响应

Guru**** 2039030 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410, DLPC910, DLP650LNIR, DLP550HE, DLP9500, DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241168/dmd-blocks-time-response

主题中讨论的其他器件:DLP550HE、DLPC410 、DLPC910 、DLP650LNIR、 DLP9500、DLP7000

我已经在论坛内非常感兴趣地阅读了有关 DMD 使用的一些问题/答案。 非常感谢

实际上、我仍然对 Load4模式下 DMD 的速度响应有疑问。  我知道每个镜片可以在4us 内从复位状态切换到开启、然后在大约12us 内稳定到开启状态。

当我加载相同的数据块时,命令将由块的镜像同时执行。 或者 、每个微镜将从第一个到最后一个按顺序倾斜?  

也就是说,如果我用一个小的光点照亮块,我将看到亮度在4-12 us 内从100%传递到0%,或者我将看到一系列的灰色阶跃,每个从100%开始到0%?

 在这种情况下、此类操作的时序规则也适用于 RESET 命令的块?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能否提供您参考的 DMD 器件型号?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    感谢您的及时回答

    我要记住的器件是 DLP550HE (镜片间距13.6um - 800x600)或任何类似器件。

    此致、

    吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guido,

    此主题似乎被分配给了错误的组织。 我正在重新分配。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、 您是否使用了 DLPC410 EVM?  我要求其他工程师为这些问题提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guido,

    发出 Load4命令时、这只会将二进制数据加载到 DMD CMOS 存储器单元中。 您必须执行复位以使镜像从当前状态更改为存储器地址中的状态。

    执行加载(和复位)命令时、DMD 的每个行(块) 同时加载二进制数据。 在这种情况下、您应该会看到亮度在4-12us 内从100%传递到0%。  

    此致!

    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    非常感谢您提供高斯回答。 还有一个问题、 我是否可以:Load4是我可以在 DMD 上同时命令的最大块、或者我可以设置其他更大的命令? 这取决于 DMD 的类型还是 DMD 技术的一般特性?

    谢谢

    一切都很好

    吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guido,

    LOAD4命令功能来自 DLPC410和 DLPC910控制器。 每个控制器支持多种 DMD (即 DLPC410控制器支持 DLP9500、DLP7000和 DLP650LNIR DMD)。 由于 执行 Load4的功能、如果使用 load4命令、这将是用户可以立即命令的最大块。 若要了解有关 LOAD4及其功能的更多信息、请参阅 DLPC410数据表的第8.4.3节 、您可以随时在 E2E 论坛上再次提出进一步的问题!  

    此致!

    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tristan。

    我刚开始使用 DMD、我真的认为这是一个迷人的世界...

    加油打气  

    吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guido,

    是的! 我们的技术确实是独一无二的。 感谢您对 DLP 的关注和支持!