This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:通过 TTL 脉冲实现快速 LED 开/关

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1242122/dlpdlcr3010evm-g2-fast-led-on-off-via-ttl-pulse

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC

我正在设计一种计算机视觉系统(从技术角度讲、是一种带有定制投影仪的显微镜系统、用于视觉展示)。

在这里、 我想向投影仪控制器板发送 TTL 脉冲、以数字方式以8kHz 打开/关闭 LED。

应通过 HDMI 电缆定义投影仪图像。 我的目标是在使用显微镜采集图像的同时快速打开/关闭该图像。

我可以自行构建 LED 电路和光源引擎、但我希望能够针对我的问题提供现成的解决方案。

我不熟悉 TI 产品系列、如果您为解决我的问题提供任何指导/建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    对于您的应用、我建议您考虑使用 基于 DLPC3478的 DLP3010EVM-LC。 虽然此平台的规格与 DLPDLCR3010EVM-G2相似、例如分辨率、但它支持高速图形速率和外部触发控制。 但请注意、此平台可支持高达2500Hz 的 single-bit 图案。 我们无法支持8kHz 控制。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将介绍 DLP3010EVM-LC。 我知道 LED 开/关的频率为8 KHz。 我可能会根据投影仪的运行速度重新设计我的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 DLP3010EVM-LC、这确实更适合我的应用。 一个简短的问题:光源引擎是否与 DLP3010-EVM-G2相同? 我特别关注的是"对焦范围"和"图像对角线尺寸"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    两种光源引擎相似、但不同。 DLPA 是不同的、这就是列出较低 LED 电流的原因。

    光源引擎的投射比为1.2。 该投影仪可在距离1.2米处生成1米宽的图像。

     水平线 FoV = 2 * ATAN (0.5/1.2)= 45.24度

     垂直 FOV = 2 * ATAN ((0.5 * 9)/(16 *1.2 )= 26.38度

    这应该有助于查找图像对角线尺寸和焦点范围。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这种解释是明确的。 我不知道的是光源引擎可以形成图像的最小距离。 根据规格表、EVM-G2中的孔径为5英寸。 这在 EVM-LC 中是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoyuki-San、

    规格来决定的。 它应该相同。

    此致、
    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!