This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:控制器和评估板选择:DLPC900或 DLPC910?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCRC910EVM, DLPC910, DLP6500FLQ, DLPLCR65EVM, DLP6500FYE, DLPLCRC900EVM, DLPLCR65FLQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1246733/dlp6500flq-selection-of-controller-and-evaluation-board-dlpc900-or-dlpc910

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件:DLPC910、DLPC900、 DLPLCR65EVMDLP6500FYEDLPLCRC900EVMDLPLCR65FLQEVM、DLPLCRC910EVM

尊敬的所有人:

我有一个问题是、在使用 DLP6500FLQ DMD:DLPC900或 DLPC910时、应该为我的应用选择哪种控制器。

我的应用的一个主要标准是能够以什么(有效)速率显示1位图形的更大图形序列(>10000个图形)。 预加载图像的最大数量为400、这对于两个控制器是否正确? 因此、我必须将图形从 PC 传输到 DMD。 在高有效费率方面、最好的方法是什么? 通过 USB 或视频流进行传输?

您能否通过比较 DLPC900和 DLPC910控制器来稍微澄清一下这个问题? 我需要哪些评估或开发电路板?

提前感谢您。

此致、

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好:

    DLPC910与 DLPC900大不相同。  控制器中没有 DLPC900那样的图形存储器。  DLPC910仅了解从您所连接的前端(微控制器)发送的二进制模式。

    如果您希望将 DLPC900与 DLP6500FLQ 结合使用、则需要设计和构建您自己的 DMD 板。  我们没有为 DLPLCRC900EVM 构建的用于 DLP6500FLQ DMD 的 EVM。  仅适用于 DLP6500FYE DMD 的 DLPLCR65EVM。

    我们有一个可与 DLPLCRC910EVM 配合使用的 DLPLCR65FLQEVM。  您将需要一个前端 FPGA 板。  该平台的软件设计为与 Xilinx VC-707板一起使用、该板需要单独购买。   VC-707板(Virtex 7)的 FPGA 源码作为 DLPC910REF-SW 封装的一部分提供、可以在 TI.com 网站上 https://www.ti.com/tool/DLPLCR65FLQEVM#order-start-development 下获取

     菲齐克斯