This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:使用过大电压后停止工作

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, TPS65251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1239100/dlp4500-stopped-working-after-using-to-much-voltage

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: TPS65251

您好!
所以我做了一些很愚蠢的事情、我不小心给 DLP4500使用了18V 电源、但它停止工作。 现在我想知道投影仪基本上被摧毁,或者我是否仍然可以保存它?
感谢您的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    因此、当您尝试使用12伏电源时、是否无法通电? 您的12v 电源的电流额定值是多少?

    您通常会看到这些 LED 亮起绿色的检测信号传感器吗?

    您还可以查看是否可以访问稳压器并探测 PWRGOOD 信号。 您可以查看参考设计原理图并查看电源管理部分。

    www.ti.com/.../DLP4500-C350REF

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我希望你们做得非常好。 感谢您的答复。 我也面临同样的问题。 我为 DLP 4500提供24V 电源、现在它处于短路状态。 我知道您已经给出了一个步骤来解决它、但它实际上是无效的。 连接到投影仪后、电源会立即停止供电。  

    您能告诉我可以如何解决此问题吗、或者您能告诉我可以用投影仪的某些部分来替换和尝试吗? 非常感谢您的帮助。

    谢谢。此致、
    普拉伊瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    您是否曾尝试探测电源轨以及稳压器输入和输出以检查电压? 这将是尝试缩小电源链中存在问题的范围的第一步。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的答复。 在进行相同检查的同时、我们无法正确测量它、因为12V 电源连接器未显示任何输出、这限制了我们检查其他电源轨和稳压器中的电源。  

    我期待您的答复。 也许如果我们可以对电路板的特定组件或整个 PCB 板进行更换、也可以对其进行更换。 或者我们可以将其发送给技术团队进行维修、同时您可以向我们发送更换件。

    再次感谢。

    谨致问候、

    Prajwal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    那么、您尝试了从 TPS65251测量这些信号、却没有从突出显示的信号中看到任何结果? 如果是这样、您可以尝试更换 TPS65251。

    TI 不提供更换部件或维修服务。 我们不销售独立的评估板、仅销售整个 EVM。  

    如果使用超出数据表推荐范围的电源损坏 EVM、将导致保修失效。

    此致、

    亚历克斯·陈