主题中讨论的其他器件: TPS65251
您好!
所以我做了一些很愚蠢的事情、我不小心给 DLP4500使用了18V 电源、但它停止工作。 现在我想知道投影仪基本上被摧毁,或者我是否仍然可以保存它?
感谢您的任何建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
因此、当您尝试使用12伏电源时、是否无法通电? 您的12v 电源的电流额定值是多少?
您通常会看到这些 LED 亮起绿色的检测信号传感器吗?
您还可以查看是否可以访问稳压器并探测 PWRGOOD 信号。 您可以查看参考设计原理图并查看电源管理部分。
www.ti.com/.../DLP4500-C350REF
谢谢。
亚历克斯·陈
尊敬的 Alex:
我希望你们做得非常好。 感谢您的答复。 我也面临同样的问题。 我为 DLP 4500提供24V 电源、现在它处于短路状态。 我知道您已经给出了一个步骤来解决它、但它实际上是无效的。 连接到投影仪后、电源会立即停止供电。
您能告诉我可以如何解决此问题吗、或者您能告诉我可以用投影仪的某些部分来替换和尝试吗? 非常感谢您的帮助。
谢谢。此致、
普拉伊瓦尔
尊敬的 Alex:
非常感谢您的答复。 在进行相同检查的同时、我们无法正确测量它、因为12V 电源连接器未显示任何输出、这限制了我们检查其他电源轨和稳压器中的电源。
我期待您的答复。 也许如果我们可以对电路板的特定组件或整个 PCB 板进行更换、也可以对其进行更换。 或者我们可以将其发送给技术团队进行维修、同时您可以向我们发送更换件。
再次感谢。
谨致问候、
Prajwal.