This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:车规HUD器件 μ A

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1246923/dlp5530pguq1evm-hud

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好,请问可以推荐车规HUD的Laser、发光二极管、Diffuser等器件吗 器

谢谢,我的邮箱是:yang.zhang@azure-wave.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您联系中国 E2E 论坛、该论坛是当地相同的时区支持、可以更快地为您提供帮助: e2echina.ti.com/.../dlp-products-forum

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在E2E中总是让我编辑个人信息,无法进入,如果您有相关器件推荐,麻烦邮件发送,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会联系我在中国的 TI 同事、看看他们是否可以在这个主题上提供帮助。

    请多留一些时间。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此问题发布在 E2E 中国论坛上: https://e2echina.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum

    建议你把问题发到E2E工程师论坛中文版,链接如上。