This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160AP:用于引脚映射选项3和4的固件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP160AP, DLPC3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241004/dlp160ap-firmware-for-pin-mapping-options-3-and-4

器件型号:DLP160AP
主题中讨论的其他器件: DLPC3420

我正在使用 DLPC3420控制器和 DLP160AP DMD 开发一个系统、我正在尝试查找引脚映射选项3和4的固件、但您的固件选择器仅显示选项1和2。

DLPC3420/3421的数据表显示了 HS 接口从1到4的引脚映射选项、但固件选择器仅显示了引脚映射1和2的选项。 这是否意味着即使数据表中指定了选项3和4、也不支持它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给团队一些时间来调查此事。 我们将在下周与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、已经取得了任何进展?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们仍在研究 FW 以确认这一点。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 FW 选择器工具引脚映射时、选项1应允许在数据表中进行引脚映射1和3。 固件选择器工具中的引脚选项2应允许映射选项2和4。 数据信号应发送到两组数据通道。

    TI 已使用选项1和引脚映射选项1进行验证。 如果您要使用其他选项之一、则需要验证您的设计。

    此致、

    约翰