This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:FPGA 文件请求

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLP470TE, DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1250471/dlpc4420-fpga-file-request

器件型号:DLPC4420
主题中讨论的其他器件: DLP660TEDLP470TE、DLPC4422

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下请求。

[客户咨询]

何时发布 DLPC4420中使用的 FPGA 文件?

由于我不是 DLPC4420和 FPGA 的专家、我将按原样传递从客户那里收到的问题。

感谢您的支持。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    感谢您与我们联系、我希望我能根据客户需求进行澄清。

    可以在 DLPC4422和 DLPC4420上使用相同的 FPGA 文件。 当前提供 DLP470TE 和 DLP660TE 软件包。

    如果使用的是 EVM、请在已安装的软件包中找到关联的"DLP__TE_chipsets/FPGA.RPD"文件、然后按照'DLPC4422 UHD FPGA 编程指南 pdf'重新对 FPGA 进行相应的编程。

    此致!

    亚伦