This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:有关启动界面图形模式的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLPC3470, DLP2010LC, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1248985/dlpc3470-questions-about-splash-pattern-mode

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLP2010LC、DLP3010LC DLPC3478

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用以下组合测试模块;

- DLPC3470 (FW v7.3.1)+DLP2010LC

- DLPC3478 (FW V8.0.1)+DLP3010LC

我们发现、在启动界面图形模式下、我们只能辐照单色光、而不能辐照 RGB 图形。

1.在经过少量单色启动界面图形后、是否可以按顺序辐照 RGB 图形?

2.现在我的客户使用 DLP 固件编辑器测试启动界面图案以合并启动界面图像和固件二进制文件,并将其下载到器件。

是否可以只将启动界面图形写入(下载)器件、而不合并到整个固件二进制文件中?

如果可以、下载启动界面图像的内存大小是多少? 如果内存允许、是否可以下载1个以上的启动界面图像?

3.是否有客户仅使用启动界面图形来运行 DMD 模块? 您能否仅提供单色或 RGB 的图像传感器信息和辐照?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    欢迎回到 E2E 论坛。

    1.启动界面模式使用闪存中存储的图像。 如果启动界面图形模式不支持 RGB 图形、则在显示单色图形之后无法显示 RGB 图形。 但是、您可以选择使用内部图形模式来在两个图形集中加载单色和 RGB 图形。 您可以在此处的 E2E 常见问题解答中找到更多信息: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/729968/faq-light-control-evms-dlp4710evm-lc-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc

    2.客户是否使用 GUI ->固件->编辑固件工具来上传自定义启动界面并生成自定义图像文件? 如果是、则 GUI 中的"编辑固件"工具存在一些已知问题。 我们的团队已修复这些问题、并正在测试和发布新 GUI 版本的过程中。

    我不确定您的问题:" 是否可以将仅启动界面图形写入(下载)器件、而不合并到整个固件二进制文件?"。 用户能够上传闪存中的启动界面。 他们需要使用新的自定义映像文件(扩展名为.img)重新刷新 EVM 或自定义板。

    3.关于为何只想使用启动界面模式,您有没有更多的信息? 有哪些应用?

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    感谢您的支持。

    我的客户使用启动界面图形模式、因为它们处理速度比内部图形模式更快。

    下面是我的客户提出的更多问题。

    1.请再次确认我的客户无法在启动界面图形模式下使用 RGB 图形。

    2.我的客户说在启动界面图形模式和内部图形模式之间切换模式的时间延迟很少。

     更改模式时、是否有办法减少(或删除)此延时时间? 什么是最小延时时间和最大延时时间?

    3. 用户可以上传闪存中的闪屏。 他们需要使用新的自定义映像文件重新刷新 EVM 或自定义板

    ->然后、如果我的客户想要更改闪存中的启动界面、而不仅仅是图像文件、他们需要编写整个图像文件。 请确认。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    1.对于光控制-启动界面图形模式、限制使用 RGB 图形。 我想您可以选择使用 Display -启动界面。 但是、如第3个问题中所述、如果您需要更改闪存中未预加载的不同启动界面、则需要将启动界面上传到闪存中、并重新刷写 EVM 或定制电路板。 我不确定您的客户希望更改启动界面的频率。  

    2.您是使用 GUI 还是运行脚本 来切换工作模式? 我们没有模式转换之间的延迟规格、我认为您无法降低或消除该延迟。  

    3、请参考答案1。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    洛里