当我第一次 使用打开开关为 DMD (DLP 7000)上电时、我会看到跨显示屏的水平线、即使它在不连接计算机的情况下循环通过测试图形也是如此。 我使用的是 DLP Discovery 4100套件、并且 已将电路板和柔性电缆与已知可正常工作的电路板和柔性电缆进行了切换、但没有任何变化。 加载图像/复位/清除以及按下硬件复位(SW2)也未移除此行。 此外、按下 SW3 (手动浮动后视镜)确实可以移除线、因此后视镜本身似乎正常工作。
它以前没有这样做、因此我不知道测试哪些连接(如果有)以及我可以通过哪些其他方法进行故障排除。
谢谢!