This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:显示屏上的水平线

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1250389/dlp7000-horizontal-line-across-display

器件型号:DLP7000

当我第一次  使用打开开关为 DMD (DLP 7000)上电时、我会看到跨显示屏的水平线、即使它在不连接计算机的情况下循环通过测试图形也是如此。 我使用的是 DLP Discovery 4100套件、并且 已将电路板和柔性电缆与已知可正常工作的电路板和柔性电缆进行了切换、但没有任何变化。  加载图像/复位/清除以及按下硬件复位(SW2)也未移除此行。  此外、按下 SW3 (手动浮动后视镜)确实可以移除线、因此后视镜本身似乎正常工作。  

它以前没有这样做、因此我不知道测试哪些连接(如果有)以及我可以通过哪些其他方法进行故障排除。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briana:

    可能是数据连接器本身的问题。 我会让一些人熟悉这块板的后续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Briana,

    获取该伪影的图片对于诊断问题非常有帮助。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 DMD 的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briana:

    谢谢你的照片。  这是我怀疑的。  此频段是一个未完全连接的"MBRST"组。

    我还注意到、将 DMD 固定到机械界面的两个螺栓缺失。  我先用全部四个螺栓完成安装、然后再次进行测试。

    如果这样不能解决问题、我将小心地拆开将 DMD 固定到 DMD PCB 上的安装硬件。  检查插入器是否有任何缺失的"C"弹簧(在插入器的小孔中)。  或者看看是否有人在他们的槽侧翻了。

    对于缺少"C"弹簧的情况、只需在光线背景下握住插入器、如果缺失、您就可以轻松地通过孔看到额外的光线。   

    对于车削"C"型弹簧、您需要一台立体镜或低功耗显微镜(10X - 20X)是绰绰有余的。

    如果其中任何一个正确、则需要先获得新的插入器、然后再继续。  如果没有、请使用异丙醇(IPA)仔细清洁 DMD 背面和 DMD PCB 上的焊盘、然后重新组装并进行测试。

    如果这无法解决问题、则一次一端小心拆下柔性电缆并清洁焊盘、然后检查电缆连接器的引脚中是否有任何"碎屑"。  对系统进行下电上电。

    我希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拆除和重新焊接的事情确实有帮助,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。