This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DMD3010有时在内部流模式下投射相同的图形

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1251439/dlpc3478-dmd3010-sometimes-project-the-same-pattern-at-internal-stream-mode

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005

    DLPC3478 (8.0.0.1固件版本);DLPA2005;DMD3010LC

    DLPC3478以内部流模式无限运行、即项目1D 数据。 一个图形集

    一个图形集有7个图形数据、每个图形数据都不同。

    有时投影数据是相同的、因为捕获的图像是相同的内容。

    但我们无法知道投影数据都 不会更新(例如、始终显示 Pattern_2)

    或者 DMD 镜像保持相同位置且不会翻转。

    概率非常慢、随机、我们无法找到重复的方法。

    我们不知道原因、您能就如何调查提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、您好!  

    我建议您切换到预计在几天后过期的最新固件版本(v9.0.1)。 最新的固件应该可以修复此问题。  

    此致、

    马扬克