This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 DLP-LightCrafter-Display-GUI-Installer-v7.4工具,如何编写和保存参数?

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1243024/about-dlp-lightcrafter-display-gui-installer-v7-4-tool-how-to-write-and-save-parameters

主题中讨论的其他器件:测试2

我目前使用的是 DLPRegisteredLightCrafter  Display 3310 EVM 套件在使用过程中遇到两个问题:

1.我通过工具 DLP-LightCrafter Display GUI 安装程序 v7.4设置流明值。 写入成功后、下一个启动参数未被保存。 如何将参数保存到闪存中

2.如何使用该工具调节 RGB 管线的占空比并保存参数

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请 参阅以下用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu021

    应提供称为闪存映像更新的第5节、您可以在其中进行更改或修改闪存映像。 您应该可以修改各种启动设置。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此工具中用于调整电流占空比的设置在哪里? 我在此工具中仅看到电流的读取占空比、并且没有写入设置命令? 请提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请进入高级模式、您应该会看到以下 设置 来设置占空比。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我注意到了这里的 RGB 占空比。 更新时、如图中的红色方框图所示、需要选择对应的 img 文件。 我可以知道这个图像文件是什么文件,我可以从哪里下载它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我注意到了这里的 RGB 占空比。 更新时、如图中的红色方框图所示、需要选择对应的 img 文件。 我可以知道这个图像文件是什么文件,我可以从哪里下载它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要设置当前占空比时、需要添加一些选项、如随附图像中的红色方框图所示。 我应该向每个选项添加哪些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待收到您的帮助和支持!谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您可以从此处下载默认映像文件:

    https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/

    启动界面更新和自动初始化是可选修改、可能不需要任何输入。 您可以尝试仅更改占空比并更新闪存、看看这是否起作用。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照您的方法下载了这个工具、并将其添加到了附件的红色方框图中。 我在第二列中随机选择一个新的文件作为输出映像文件、然后我的电机更新闪存提示出现以下错误

    请问原因是什么?

    此外、我还有一个问题需要咨询。 为什么只需要调整 RGB,的占空比我必须下载这些程序、而不是直接将 RGB 值设置为 FLASH??e2e.ti.com/.../2570.image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新闪存的常规 GUI 7.4工具功能似乎存在一些问题或错误、并且软件团队正在努力修复。

    您希望上传哪些占空比或设置与上图相同吗? 我将尝试研究第二种方法、以便为您提供包含您正在查找的占空比或设置的图像文件。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 我可以问、我应该使用哪种方法来设置当前占空比并立即保存参数? 我们的项目正在等待测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、GUI 中的更新闪存映像功能可能无法完全正常工作。 即使出现错误消息、我认为仍会生成映像文件。 尽管出现错误消息、但我仍然能够看到为我生成的图像文件。 请检查输出映像路径、您可以尝试下载该映像、看看它是否正常工作或功能是否正确。  

    如果不是、请提供您想要更改或设置的确切设置、我可以尝试使用 TI 内部工具来尝试为您创建图像文件。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助了解问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助了解问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有工具可以直接单独设置占空比、而无需每次进行更精细的刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用 GUI 中的其他版本来更新闪存映像。

    结尾部分应如下所示:

    但是、当我转到相同路径并查找图像文件时、在我的情况下为"test2.img"、此文件已成功生成:

    检查您所做的更改是否应用于该新映像、如果未应用、请向我发送您想要更改的确切设置、我可以尝试使用 TI 内部工具为您创建一个新映像。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下附件中图像的黄色部分是否意味着将软件包中的闪存程序保存到计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是在您的计算机上创建映像文件的路径。 我指定了映像文件的路径和名称。 这不需要连接 EVM、不刷写 EVM、只需生成映像文件。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../method_5F00_1.docxe2e.ti.com/.../method_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :ć

       

    你好

    下面附件中的两个文档

    1.第一篇文档是根据您之前提到的下载网站上的最新固件更改占空比、但是更新失败

    2.备份 EVM 中的固件以改变占空比,指示输出图像错误,但可以更新。 更新后、工具读取的占空比保持不变。 换言之、更改占空比失败

    以上内容、请工程师尽快找出问题、或提供另一种方法来更改3310EVM 占空比。 实验已延迟太久!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们已经注意到 GUI -> Update Flash 映像工具中有一些问题、我们的团队正在努力解决这些问题。

    您能否在自定义.img 文件中提供要更改的确切设置? 您是否只想将 RGB 占空比更改为 R:50;G:20;B:30? 正如 GUI 提到的、"R、G 和 B 的占空比应在25%至51%的范围内"。 在您提供确切的设置后、我们的工程师可以帮助提供自定义的.img 文件。  

    当您有定制时。 img 文件、请尝试使用 DLPDLC-GUI 将.img 上传到 EVM。 请参阅此处的常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1160241/faq-how-to-choose-the-correct-gui-to-flash-firmware-images-display-gui-vs-light-control-gui?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPDLC%20GUI%20Lightcraft%20GUI%20faq#

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我使用的第一个工具是 DLP LightCraft Display v7.4-3310EVM、这不是错吗?

    2.如果当前的工具客户仍然无法设置占空比,请要求工程师帮忙打包几个关于占空比参数的图像文件。 谢谢!

    组1:R:30、G:40、B:30

    组2:R:40、G:30、B:30

    组2:R:45、G:35、B:20

    组2:R:40、G:50、B:10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求如下:

    请尽快提供升级包。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、有以下占空比限制、因此我没有添加您具有的最后两个占空比组合。

    我 正在使用以下占空比创建一个新的映像文件。  

    组1:R:30、G:40、B:30

    组2:R:40、G:30、B:30

    什么是适合您的电子邮件? 请用该电子邮件创建一个 TI 帐户、我可以通过 TI 安全文件共享来向您共享新的图像文件。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    我将按如下方式修改总共4组:

    组1:R:30、G:40、B:30

    组2:R:40、G:25、B:35

    组3:R:35、G:25、B:40

    组4:R:25、G:30、B:45

    我的电子邮件是 gutaoen@bjljsy.com

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此固件进行合作的耐心等待。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    期待您的参与  

    非常感谢1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一种方法可以将固件刷写到 EVM 中、该方法目前正在工作、原因是 GUI 正在进行维护。 您将需要遵循该线程并获取执行所需的硬件。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

    我 已创建了一个新固件、其中外观编号将与您发送的订单相关联。 例如、Look 0将是 组1:R:30、G:40、B:30。  您可以使用 GUI 的高级模式转到"外观"选项卡、并通过外观选择寄存器设置要使用的外观。

    然后、您可以向下滚动并读取每个外观的特定占空比、以查看变化。

    另请注意、由于工程资源有限、这不适用于提供特定于客户的固件请求、未来的任何请求可能必须延迟、直到 GUI 更新。 感谢您的理解。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../technical-support.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的回复中还有一些问题、  

    以下附件

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下答复。

    1. xml 文件与来自上一响应 e2e 链接的闪存中心 GUI 一起使用。 您没有刷写 xml、它用于根据闪存器件的正确设置正确设置闪存中心 GUI。

    内部 TI 闪存生成工具的输出是一个光盘映像文件、而不会创建二进制文件。 光盘映像文件也用于闪存中心 GUI。  

    3、不、占空比已在内部 TI 闪存生成工具中进行了更改、您无法从 GUI 写入或进行更改、因为您可以看到、是、它是只读的。 我发送给您的压缩图像文件已经实现了占空比变化。  

    4.我们不使用此工具、请按照我之前收到的消息中的说明通过该 e2e 链接进行操作、并使用闪存中心 GUI。  

    这些部件为 U25和 U11、它们位于 EVM 的顶部。 这是双 ASIC 系统、因此必须执行两次。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

      

    让我再了解一下

    1. XML 文件,我不需要刻录到闪存,换句话说,我不需要 它?

    2.图像文件无法转换为 bin 文件!

    3.您提供的固件包中已经包含4组占空比数据。 我需要将此软件包刻录到2个闪存驱动器中、然后选择"查找"。 例如、如果要查看第一组占空比、则需要在"确定"列中填写1;若要查看第二组占空比数据、请在"外观"列中填写2、以此类推! 下面有一个问题、烧坏的固件包是否已发送到我的电子邮件中? 我没有收到它!

    4. 是否有将图像刻录和写入 U25和 U11工具的推荐模式?

    5.选择以下工具进行查看:第一个或第二个?

    第一个      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.)

    您需要通过 SOIC 剪辑指南 v1.0.docx 在 SPI 设备闪存中为以下步骤找到 xml。 请通读整个文档。  

    2.)

    是的,这是正确的,我们只能创建一个光盘映像文件,也许有一种方法将它转换为二进制文件我不确定。  

    3.)

    是、正确、但外观为零指数、因此请参阅以下内容:

    查看0:R:30、G:40、B:30

    外观1:R:40、G:25、B:35

    外观2:R:35、G:25、B:40

    外观3:R:25、G:30、B:45

    4.)

    请参阅 这篇 e2e 文章中的通过 SOIC 夹子指南实现的 SPI 器件闪存 v1.0.docx。 TI 测试的当前工作方法是使用 SOIC 夹、Cheetah SPI 适配器和闪存中心 GUI。   https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

    5.)

    要查看或检查我在高级模式下使用 DLP Lightcrafter Display v7.4 3310EVM 的外观。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   

     谢谢您的答复,但仍有一些我不理解的问题

    1、请分享一个链接到需要安装软件的下载地址

    2、 !其中固件?该文件应该已由工程师单独合成

    3、是否有刻录工具的购买链接地址? 请分享一个, 如果有任何替代的刻录工具可用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到以下链接。

    Total Phase Cheetah SPI 主机适配器:

    https://www.totalphase.com/products/cheetah-spi/

    闪存中心 GUI

    https://www.totalphase.com/products/flash-center/

    您应该已经收到关于从 mysecure 下载到此文件的固件的电子邮件?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢

    我打开了 XML 文件、但找不到指向 dlp3437手动 ASIC_ 7.1.2_ E2E_ test1 firmware 路径的文件,是否  需要将固件和 XML 放在同一文件夹中?而且不需要修改 XML 中的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    xml 文件不包含固件文件、xml 文件仅用于闪存中心 GUI 设置。  

    您应该已经收到一封类似这样的关于 TI mysecure temp download 4文件夹的电子邮件、可在其中下载新固件文件。 它可能是另一种语言。  

    在闪存中心 GUI 中、您将上传固件文件映像。 您可能需要选择文件类型作为二进制文件来添加映像。  

    正确加载后、您将看到生成的数据、然后点击顶部工具栏上的擦除程序验证按钮。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      谢谢你的答复和 耐心!

    以下操作是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、看起来是正确的。

    请参阅文档第5页以正确设置 Cheetah 适配器设置。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还需要征求建议。 我手中有这个燃烧的工具。 "你以为你赢了吗?

    燃烧和写入的顺序如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有使用过这个工具、所以我不知道它是否起作用。

    我们不使用该烧录工具、也不支持该工具、我们仅使用并支持 Total phase flash center GUI。 您可以自行试用 SP6100N 烧录工具、它可能类似于 Total phase flash center GUI。  

    此致、

    亚历克斯·陈