主题中讨论的其他器件:DLP4500、 DLPC350
用途:DLP4500投影在图形模式下、投影图像数量:6个8位条纹图像、其中3个合并到 Index0中、另外3个合并到 Indexx1;使用外部正触发器
-------- 当前问题:当 DLP4500断电并再次通电时、在初始化完成后、使用外部触发时投影3个 Indexx1图像和3个 Index0图像;根据固件设置的正常序列、投影序列如下: 首先投影 Index0的3个映像、然后投影 index1的3个映像
针对这一问题,出现这一现象的可能原因是什么?