This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLP 光控制 EVM 调试常见问题解答

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCRC900EVM, DLPC410, DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255025/faq-dlp-light-control-evm-debugging-faqs

主题中讨论的其他器件:DLPC910、DLPC900 、DLPC410、DLPLCRC900EVM

在 DLPC410、DLPC900和 DLPC910 EVM 遇到问题时、这些常见问题解答可为用户提供基本的调试指导。 它提供了解决常见问题的步骤、并包含过去有关类似主题的讨论的链接。

 

常见调试步骤

尽管 DLPC410、DLPC900和 DLPC910是不同的控制器、但它们之间仍有一些共同的步骤。 在调试任何控制器 EVM 时、参考为各个控制器提供的文档始终会有所帮助。 例如、DLPLCRC900EVM 有一个 EVM 用户指南、程序员指南和 DLPC900的数据表。 所有这些内容都将在每个 EVM 调试指南的顶部提供。

每个控制器都具有可帮助指示控制器、FPGA 和电路板功率状态的 LED。 这对于调试和隔离问题可能与之相关的方面始终很有用。

DLPC410:  [FAQ] DLPLCRC410EVM:调试常见问题解答- DLP︎ 论坛- DLPRegistered产品- TI E2E 支持论坛

DLPC900:  [FAQ] DLPLCRC900EVM:调试常见问题解答- DLP︎ 论坛- DLPRegistered产品- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新问题。