This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:如何通过 FPD-Link 端口将视频信号馈送到 DLPC7540EVM

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TE, DLP651NE, DLP650TEEVM, DLPC7540EVM, DLPC7540, DLP650TE, DLP471NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215097/dlpc7540evm-how-to-feed-video-signals-via-fpd-link-port-to-dlpc7540evm

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP650TEEVMDLPC7540DLP650TE、DLP471TE DLP471NE、DLP651NE

尊敬的团队:

我手头有一套 DLPC7540EVM+DLP650TEEVM 评估平台。

当我尝试通过 FPD-LINK 端口将视频信号馈送到 DLPC7540EVM 时、它无法正确识别、并且 DMD 上没有显示。

我所做的:

1.检查 FPD-link 连接和电气特性

2.检查 HDMI 到 Vx1的输入。

3.如果已选中 FPD 配置寄存器,

我尝试 根据步骤2得到的信息设置"Write Source configuration"、但出现"0xA excuation failed"  

因此、我现在无法通过 FPD-Link 端口馈送信号、我的问题是:

1.如何判断 DLPC 是否识别了 FPD-LINK?

2.或者我是否必须设置相对配置而不是等待自动检测?

谢谢!

此致、

霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

           感谢您在 e2e 表单上发布您的查询。 我们将与团队进行核实,并在几天内与您联系!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼·霍、

           根据我的理解、从您的第4点 开始、您提到了根据 HDMI 到 VX1配置来写入源配置、但这是无效的、因为通过自动锁定已连接端口、可以根据输入视频信号(FPD-Link)自动读取源配置。

            在不连接 FPD 链接端口的情况下将 HDMI 连接到 VX1 IN 时、您能否确认 EVM Display 输出。 类似地、您可以检查在没有 VX1连接的情况下连接 FPD 链路输入、并检查自动锁定是否完成。

           此外、您能否提供有关设置的更多详细信息、例如尝试将 FPD Link/VX1连接到 EVM 时使用的前端电路板。 用于将数据发送到 EVM 的视频源/信号是什么。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankail:

    感谢您的答复。

    您是说无法修改源配置、因为它只能从 Vx1或 FPD-Link 板自动读取吗?

    当我将 HDMI 连接到 VX1前端电路板时,在 DMD 上显示没有问题,源配置寄存器会自动设置,就像你说的那样。

    尽管在我连接 FPD-link 端口时 DMD 会保留 DLP 标识(启动界面)、并且 GUI 无法读取源配置寄存器、但我也无法修改它们。   

    FPD-link 源是 NXP PTN3460I EVM 板(OM13561JP)、我确信它运行良好、因为我已经使用其他 LCD 屏幕进行了检查。

     

    看起来 FPD-LINK 自动锁定没有发生或者对我来说无法正确识别。 你有什么想法吗?

    谢谢你。

    此致、

    霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼·霍、

        感谢您的评分 我们将查看电路板的兼容性规格、并提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢尔曼、请将 USB 转串行转换器连接到  7540 EVM 上的 J102、并发送它在启动期间输出的捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 made4engineering:

    比您还多。

    进行确认。 您的意思是 从 J102(RS232)读出 COM 端口数据, 直到通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将  尽快在此处分享捕获结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢谢尔曼!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    我尝试了三种情况:

    1.无插入(noinsertion.txt)

    2.vx1由前端电路板提供(vx1.txt)

    从  NXP PTN3460I EVM 板进行 FPD-link 连接三次(fpdlink1、fpdlink2、fpdlink3)

    有三个 fpdlink 日志、每一个都连续输出数据而不会停止。

    是否有介绍 RS232数据格式的手册?

    此致、

    J·霍  

     e2e.ti.com/.../vx1.txte2e.ti.com/.../fpdlink1.txte2e.ti.com/.../fpdlink2.txte2e.ti.com/.../noinsertion.txte2e.ti.com/.../fpdlink3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以用 ASCII 格式打印此文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    上面转储的日志采用十六进制代码。 您是指以 ASCII 格式更改它吗?

    我尝试过它、这将是无法读取的、因为许多它们都超出了您可以看到的 ASCII 表定义范围。

    或者、您 还有其他意思吗?

    此致、

    霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢尔曼、我不确定我在这里看到的是什么、因此我可能没有通过正确的工具或设置来捕获这些信息

    我使用 Teraterm: https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en

    Putty 的内容也将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、made4工程、

    请参阅 Vx1和 FPD-link 的附件。

    您能否提供任何日志或示例、以说明如何 正确检测 FPD-link?

    谢谢!

    谢尔曼

    e2e.ti.com/.../vx1_5F00_1.txte2e.ti.com/.../fpdlink_5F00_1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我将它与工作中的系统进行比较、我会告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的 composer 项目、您的连接器表是如何配置的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的。 FPD 模式为0x2、表示 NXP 演示板的 VESA 模式和数据接口模式 LVDS 信号输出是双端口。

    我还尝试了 FPD 模式和数据接口模式设置的其他组合、但没有很好的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼、我们可能需要为您提供特定的固件以便于实现此目的。 我会尽快通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔曼、您究竟是如何将 OM13561和 DLPC7540EVM 连接在一起? 什么端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、似乎 PTN3460i 在3840×2160的分辨率上不支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我有一段时间的 私人假期,很抱歉,很晚才回复。

    1.是,PTN3460I 不支持3840x2160分辨率。 I 以800 x 600分辨率进行测试、应支持哪个 DLP7540。(还通过 Vx1端口以800x600分辨率进行了验证)

    2.我通过 FPD-Link 端口连接 OM13561和 DLPC7540EVM (Open LDI)。

    3.是否已经准备好具体的固件? 我很期待这件事。

    谢谢!

    此致、

    霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的物理连接是什么样子的? 信号完整性对于这些信号而言非常重要。 你有照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是电缆。

    为了检查信号完整性、我首先使用此电缆将 OM13561板与 LCD 面板连接、并且它运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能指定电缆的引脚排列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考下图。

    P.S.我 尝试了 单路和双路 FPD-link 端口和所有 FPD-link 配置组合,但没有结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来您让两个端口的位"E"保持未连接、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

    NXP 电路板的输出信号为8bpc、因此只有 A、B、C、E、CLK 通道用于偶数和奇数端口。

    偶数端口和奇数端口中的 E 通道均未连接。 (但  我认为、这不可能是 FPD-link 存在无法检测到的问题的原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:谢尔曼

    Made4engineering 目前不可用。  他将在第二天或第二天与你在一起。  对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    我想看看我们对这种模式的支持水平是多少。 我不确定它是否已经过验证。 我可以说、它位于以下设置下、因此您应该使用此模式集中精力:

    我不确定 ABC 多路复用器的时钟极性是怎样的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Made4engineering:

    我的软件(DLP EVM GUI (高级模式)、最新版本:3.1.0.6)中没有"活动端口配置"、如何查找该配置及获取更多信息?

    现在、源视频时序遵循 DLPC7540手册中所述的内容:  

    DE 正 极性、Vsync/Hsync 负极性、CLK 正边沿采样、8bpc (24bpp)、双路 FPD-link。

    我是否还需要进行任何其他配置?   ABC MUX 的时钟极性是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查一下如何确保终端用户具有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

        您能否告诉我们、用于测试 FPD 链路端口的参考闪存映像。 默认情况下、LPCW 映像启用 V by 1和 FPD 链路端口、LED 映像仅使用 V by 1构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankali:

    我使用的闪存映像为 Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img。

    TI 仅在官方网站上提供 LED 图像。

    -------------------------------------------------------

    自述文件:
    ------------------
    适用于 DLPC7540 EVM 的固件
    ------------------
    版本:4.4.0版
    日期:2021年11月26日
    API 版本:4.4.0
    Ref App 版本: 4.4.0
    引导加载程序: 3.2.0
    ------------------

    这是将在 DLPC7540 EVM 上使用的固件二进制文件版本。 这个
    捆绑包包含可与各种 DMD 搭配使用的固件闪存映像
    各种照明系统。 下表标识了相应的闪存
    在给定系统上使用的基本物理映像。

    ------------------

    DMD |照明|固件文件名
    ------------------
    DLP471TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471TE_LED.img
    DLP471NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP471NE_LED.img
    DLP650TE | LED | Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED.img
    DLP651NE | LED | Flash_DLPC7540_DLP651NE_LED.img

    ------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sherman、

    感谢您提供这些信息、我们仍在调查此事。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron Black、made4enginerring  

    不是新固件。

    我尝试了由 made4engineering 发布的新固件。

    此时、Vx1和 FPD 都无法正常工作。

    在 Vx1模式下、DMD 上都是空白。

    在 FPD 模式下、仍然始终使用启动图像。

    请参阅以下来自 UART 端口的日志 I 令牌。

    e2e.ti.com/.../newfirm_5F00_fpdlink_5F00_fail.txt

    e2e.ti.com/.../newfirm_5F00_vx1_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sherman、

    谢谢更新、再说一次、我们来看看这个。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼, 我发现您提到 V*1不是 FPD 与新的 FW 工作.  您是否可以尝试使设置无效,然后通过读取输出分辨率并使用2*2重新创建扭曲映射来重置扭曲映射,如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    谢谢你。

    Vx1现在由 Venkata Pavan Mahankali 提供的程序进行修正。  

    尽管 FPD-link 模式与以前相同、但 DMD 上仅显示"DLP 标识"。

    e2e.ti.com/.../newfirm_5F00_fpdlink_5F00_fail_5F00_20230627.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

       当前发布的固件支持以下配置:FPD 通道 ABCDE 和 FPD 模式:24位模式0和30位模式0和单端口 A。您能否告知我们您的配置是否与此匹配? 或者您有任何特定的配置要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankall:

    我尝试了使用 VESA 单 LVDS 和 VESA 双 LVDS 的 FPD-link、但均未成功。

    根据 DLPC7540手册、VESA 是24位模式0、可以通过 GUI 软件设置 LVDS 单路/双路。

    此外、我通过 示波器检查了 LVDS CLK 和 LVDS 数据通道、它们都看起来没有问题。

    基本来说、如果 LVDS CLK 正确、则应锁定信号、然后 DMD 上将显示某个内容。  

    我将尝试您的新固件并在稍后回复您。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢尔曼、让我们了解您使用全新 FW 获得的结果。 也就是说、我还会尝试在此处使用 FPD 直接源检查输入并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankali:

    这次使用 DLPC7540_DLP650TE_LED_P65_LED_FPD_June_28.img、它也可以正常运行但 FPD-link 不能正常运行。

    我转储了日志、注意到您逐个设置了双路 FPD-link 和30位 mode0/30位 mode1/24位 mode0/24位 mode1自动检测功能。

    不过、所有项目都显示"digcontrol: ConfigureForSearch Failed"、这与之前的结果不同。

    e2e.ti.com/.../firmware_5F00_20230628_5F00_fpdlink_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

          感谢您提供详细信息。  我已向您发送了一份具有单端口配置的更新 FW、24位模式0和模式1具有时钟极性+ve 和-ve 配置。 请您试一下、并告诉我们。 这意味着、我们还将创建一个设置并使用 FPD Direct 源测试固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankali:

    我尝试了更新的 FW 和 正/负消除 VSYNC HSYNC 极性的不同组合、 未发生任何变化。

    请参阅日志。

    "极性+ve 和-ve 配置"一词具体是什么意思?

    e2e.ti.com/.../firmware_5F00_20230703_5F00_fpdlink_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

       我们将在结束时使用 FPD link 进行一些测试、并在一周内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

         我们已经通过共享 LED 图像测试了 EVM、并通过标准 FPD link 5通道 ABCDE 序列双端口源 配置、我们 能够在 DLP650TEEVM 上实现显示。 根据设计团队的了解、我们在系统上仅支持5通道模式 FPD 链路、您是否可以  在两个端口上使用完整的5个 ABCDE 通道进行测试。 此外、在将 FPD Link 电缆连接到 EVM 时、您能否确保已填充 J60、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan MahanKali:

    您是说在您共享的任何 LED 图像上仅支持30位模式(ABCDE)吗?

    我们很难找到30位 FPD-link 源、您是否在所提供的任何映像上尝试过24位(ABCD)单/双通道版本?  

    如果您可以在24位模式下尝试、成功后能否共享 UART 日志?

    至于 J60、它未连接、我检查了原理图、其中显示它仅为电机驱动器提供5V 电源。

    是否需要从外部连接它并通过 FPD-LINK 电缆提供5V 的电压?

    此致、

    J·霍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

          我共享的 LED 图像支持24位/30位 单端口和双端口选项。 但我们确实需要在不悬空的情况下连接所有通道。 我在此处共享了一个更新的映像、我对24位和30位都进行了测试、但所有通道 ABCDE 都是 connectede2e.ti.com/.../Flash_5F00_DLPC7540_5F00_DLP650TE_5F00_LED_5F00_P65_5F00_July_5F00_10.img。

    如果未连接到发送板的电源、则 J60用于从 EVM 为 FPD link 端口供电、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata Pavan Mahankali:

    谢谢你。

    我会记得将未使用的通道下拉至地。

    在我的环境中, 源板有自己的5V . 因此我要使 J60保持未连接状态。

    此致、

    J·霍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解谢尔曼、您能否检查连接了5个通道并更新行为。