您好!
根据图1、测试条件为 IOL = 最大额定值 和、 低电平输出电压不超过0.4V。
根据图2、 低电平 输出电流具有 最小值 链接。 我的问题是为什么 最小值 电阻值以及如何获取 最大额定值 IOL? 由于没有测试条件、所以我不知道如何理解 低电平 输出值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据图1、测试条件为 IOL = 最大额定值 和、 低电平输出电压不超过0.4V。
根据图2、 低电平 输出电流具有 最小值 链接。 我的问题是为什么 最小值 电阻值以及如何获取 最大额定值 IOL? 由于没有测试条件、所以我不知道如何理解 低电平 输出值。
您好,Jason,
"由于这是一个输出条件、它只是表示 DLPC230只能保证低电平下的最小拉电流。 因此、这意味着无论与该引脚进行何种连接、 不需要更多拉电流 因为在任何情况下 DLPC230都不能保证它。 例如、如果限制为6mA、则 可以驱动需要超过6mA 电流的输入 包括任何寄生负载或电阻。"
我仍然不知道最小值是什么意思. 这是否意味着当输出为低电平时、流入引脚的电流必须大于6mA? 以1.8V LVCMOS (L/O 类型1)为例、限值为6mA。 这绝对不正确、好像只有10K 之类的上拉电阻器、但输出仍然可以保持低电平、但电流无法达到6mA。 一定有一些误解对我来说。
蓝色文字说"不能要求更多"、而绿色文字说"可以要求更多"。 我不明白这些函数。
尊敬的 Zehui:
抱歉、此规格不容易理解。 但是、请允许我这样说明:
所有条件下的 IOL <= 6mA。 这意味着在建议工作范围(工艺、电压)的所有变化情况下、DLPC230可以保证高达6mA 的电流。 大多数芯片实际上能够提供更大的电流、但是 保证只有6mA。
我们来看一个标称情况、如果电压为3.3V 且负载上只有一个上拉电阻器、输出驱动器可以支持电流为 3.3V/R <= 6mA 的上拉电阻器、因此可以驱动值低至550欧姆或更大的上拉电阻器。 当然、10KOhm 也是可以接受的、因为它会有很大的源电流。
请告诉我这一解释现在是否更加清楚。
谢谢。
杰森
大家好、Jason、
1.换句话说,如果 IOL <=6mA,输出总是保持低电平,但是当 IOL>6mA,输出可能是低电平或者可能不是低电平。 我对吗?
2."6mA 得到保证"是指如果电流更大、功能 可能 不正常、不会对器件造成任何损坏。 还是6mA 在任何情况下都不能超出限值? 如果前者正确、则引脚允许的最大电流是?μ A
3.另一个问题在 第一幅图中, IOL = 最大额定值。 最大额定值是否等于图2中的最小值?
4.根据其他应用手册、最小脉冲环路电阻 RP (min)=(VCC- VOL (max))/IOL。
尊敬的 Zehui:
1.是的,这是正确的。
2.我们只定义了保证为功能提供的最大电流。 在这种情况下、它的设计应该适当、避免超过6mA。 针对超出此情况的任何情况进行设计都没有意义。
3. 只针对小于6mA 或为 IOL 指定的任何电流进行设计。 这是指图2中的什么? 我在数据表中没有看到这一点。
4.您指的是什么应用手册? 您能否提供链接? 一般而言、该公式对于设计最小上拉电阻是合理的。 但是、建议遵循参考设计、因为我们和许多其他客户已经很长时间使用了这些值。 因此、它已经成熟且经过测试。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢。
杰森
大家好、Jason、
1.最大额定值低于。 我在开始时发布两张图片。 我是指图2中的第二个图。 很抱歉让你困惑。 您可以看到、 IOL = 最大额定值 电路将断开。
您可以参阅 I2C 基本指南、 6.5.1.与 负载上只有一个上拉电阻器的情况相同。 如果使用此公式、则存在使用 RP (min)时实际 VOL< VOL (MAX)的情况、即电流>6mA (IOL)。 在这种情况下、电流 超出规格、但函数没问题。 我提出了问题2、以了解超过6mA 后会发生什么情况。
尊敬的 Zehui:
啊好的。 我明白你的意思了。 "最大额定值"的措辞令人困惑、因为在"最小值" IOL 上给出了。 在任何情况下、在这种情况下、最大保证电流都将为6mA。 因此、考虑到 VOL 最大值和 VCC 最小值、您应该使用上拉电阻器保持电流低于此情况、如上文所示。
我们可以考虑重新改写此部分、以便在将来更易于理解。 祝您设计顺利。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。
谢谢。
杰森