This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP9500 DMD 的故障问题

Guru**** 1751730 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1254011/dlp9500-the-failure-issue-for-the-dlp9500-dmd

器件型号:DLP9500

您好!

我们将 DLP9500 DMD 用于我们的产品、现在我们加载程序时有一些故障器件、

我们考虑以下问题原因、请建议如何改进 技术、谢谢。

1.温度:是否有任何热量要求,我们需要添加任何  热量设计?

2.功率阈值:请告知我们是否可以将电源设置为高于阈值、而此故障与功率阈值有任何关联?

3.应力:如果 DLP9500 在温度热与 DMD 之间具有不同的各向异性应力、是否会发生故障?

4.或者有更多的建议来解决这个问题;

故障偏离和测试结果请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    以下几项信息非常有助于您进行咨询:

    • 工作时使用的波长
    • 照明功率密度和溢出
    • 机械安装 设计
    • 机械组装过程

    这可能是机械过载或温度过载导致密封件损坏的结果。

    如果您不愿意在公共论坛上分享这些信息、请发送朋友请求、我们可以在私人消息系统中进行此操作。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您的客户是否仍需要有关此问题的帮助?

    菲齐克斯