This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:有关 DMD 倾斜角容差的问题

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPNIRNANOEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1247097/dlp2010nir-the-questions-for-dmd-tilt-angle-tolerance

器件型号:DLP2010NIR
Thread 中讨论的其他器件: DLPNIRNANOOEVM

您好!

我们专注于光纤 通信的光子组件、并研究 DMD 应用于我们产品的可能性。 但是有一些问题需要您的帮助、如下所示。

DLP2010nir 可以满足我们的部分要求、但倾斜角容差不理想(+/-1°)、从互联网上我知道 DMD 像素倾斜轴是一个薄铰链层、 倾斜角容差是否由铰链引起? 皮克斯之间的角度不一致是否仅存在于倾斜方向上? 一个 DMD 器件上倾斜轴方向的像素角度一致性如何?  在一个 DMD 器件上的像素之间在一个方向(倾斜或垂直方向)上保持良好的角度一致性 对我们而言非常重要、因为在一个方向上存在高度敏感的角度、但我们的产品中对垂直方向角度不敏感。

一些文章表明、在小倾斜角的情况下、DMD 像素可能会连续且受控地旋转、但 DMD 需要可调的模拟电压。 如果方向电路 可以提供模拟电压、TI DMD 是否也具有相同的能力? 据我了解、如果我们想要获得可调角度的功能、就不需要改变半导体工艺、而是需要改变电路封装、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    我将联系我的 DMD 工程师、进一步了解2010NIR 倾斜角容差。 我们将能够在本周结束前提供反馈。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直在与我们的 DMD 团队讨论此咨询。

    影响倾斜角度变化的因素有很多、包括铰链。

    我们无法使用模拟电压调整镜角。 DMD 需要特定的波形进行控制。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、正如您所说、DMD 像素角度公差方向是不确定性、对吗? 讨论的像素倾斜角公差应该处于开或关状态、停止状态如何?   如果 DMD 镜片 在公园状态下的冲浪平坦度足够好、 它 对我们仍然很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道第一项质询所指的是甚么。 角度变化很小。

    我将询问驻车状态期间的倾斜变化。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驻车期间、后视镜处于平坦状态、因此倾斜角度变化不适用。

    我需要对我先前的发言作出更正。 /- 1度倾斜角变化是跨批次变化。 后视镜倾斜的变化约为0.2度。 如果扫描 DMD 上的各个镜片、DMD 镜片将会非常接近。

    此致、

    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何理解停车期间的平坦状态? 您能否提供 用于 描述平坦状态的详细规格参数?

    注意一个 DMD 镜片的角度变化、DMD 之间的差异对我们并不重要、如果 一个 DMD 在停止状态下的平坦度足够好 (例如小于0.02°),虽然在开关状态下存在很大的倾角变化、但它仍然 适用于我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给团队留出时间研究您的问题并与您联系。 感谢您的观看和耐心等待。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在停止状态下、平视镜角度没有数据。 请注意、平坦状态为非操作状态、在这些情况下、DMD 上应显示的不是光亮状态。 只有在开启或关闭状态期间、才会进行反射

    作为小幅校正、"打开"和"关闭"状态的倾斜角变化为0.2度(而不是0.02度)。

    祝您

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我想购买一个 DLP2010nir 和 支持的评估板、 但我找不到 DLP2010nir 的评估板、但找到包含 DLP2010nir 的 DLPNIRNANOEVM、您能提供 评估板的订购链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLPNIRNANOOEVM 是 TI 支持的 DLP2010NIR 评估板。 如果您想要 购买 和评估 DLP2010NIR、则 TI.com 上目前仅提供该 EVM。 不过、 Optecks 还提供包含 DLP2010NIR 的其他 EVM 、它们可以更适合您的应用。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果我要购买 EVM、我想从 DLP 控制器板 上取下光学器件、但我想将 DMD 板保留在 DLP 控制器板上、我可以这么做吗? 如果不是、我可以购买新的 DMD 电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢女士、您好!

    您应该能够使用 EVM 中的 DMD 板。 TI 不销售此 EVM 的组件部件。

    此致、

    维韦克