This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 64位 C#中的 DLPC3478集成

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1256757/dlpc3478-integration-in-64bit-c

在我自己需要的 C#代码中实施控制器 I2C 命令的任何指导。
运行时64位窗口10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    请指明您正在使用的处理器。  

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、  

    我正在使用英特尔 i9-13900

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

     我在这里不了解完整的实施。  Intel i9是否连接到 TI 器件并使用 I2C 控制 TI 器件?  如果是、什么是 TI 器件或模块?  

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、  

    很抱歉陈述不完整。
    请参阅以下控制器信息   

    此致
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    虽然我们不提供 C# API,但我们提供了 一个基于 C 的 API。 此 指南与 DLPC3478软件编程人员指南相结合 、对于开发 C#命令接口足够了。

    此致、

    奥斯汀