This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:您能否提供 Allegro 设计文件

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1257333/dlp660te-can-you-provide-the-allegro-design-file

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件:DLPLCRDC4422EVMDLPDLCR660TEVM

你好。

我们公司有 DLPLCRDC4422EVM 板。

我们下载了 DLPLCRDC4422EVM 设计文件、并使用 OrCAD 16.6和 Allegro PCB。

我们将通过修改 DLPCRDC4422EVM.DSN 创建客户板。

将 DLPCRDC4422EVM.DSN 文件转换为 Allegro PCB 时发生错误。

您是否可以向我发送最终文件(DLPLCRDC4422EVM.DSN、 DLPDLCR660TEVM.DSN)以及如何将其转换为 Allegro PCB?

谢谢你。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    感谢您联系并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题并尽快与您联系。

    此致!

    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    我已附上.dsn 文件、但设计文件已发布到 TI.com、并在 EVM 产品页面的设计文件中提供。

    DLPCRDC4422EVM (dlpc123)和 DLPDLCR660TEVM (dlpc124)都链接在一起-它们目前作为2023年8月8日 提供。

    在"chematic"文件夹下查找已下载的设计文件、以查找.dsn 和原理图文档。

    此致!

    亚伦

    e2e.ti.com/.../DLPDLCR660TEVM.DSN e2e.ti.com/.../DLPCRDC4422EVM.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangsam:

    我知道我尚未回答您关于转换为 Allegro PCB 的问题。 这不是由德州仪器执行的、我建议您咨询 Cadence 或布局/电路板制造商。

    尽管我们无法协助进行转换、但我们提供了板级配置文件、同样可以在前面 TI.com 上包含的设计文件中找到这些文件。 您可以参考的板级配置文件位于"Layout"文件夹下。

    此致!

    亚伦