This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010LC:DLP3010和 DLP3010LC 之间的区别是什么?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010, DLPC3438, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258368/dlp3010lc-what-is-the-difference-between-dlp3010-and-dlp3010lc

器件型号:DLP3010LC
主题中讨论的其他器件: DLP3010DLPC3438DLPC3478

尊敬的 TI 专家:

由于交车问题、我的客户考虑将器件从 DLP3010更改为 DLP3010LC。

我看到过几个 E2E 线程、但仍不确定 DLP3010和 DLP3010LC 在硬件(引脚对引脚)和软件(固件等)方面是否兼容。

1. DLP3010和 DLP3010LC 是否引脚对器件引脚相同?

DLP3010和 DLP3010LC 之间、控制器 IC 或 PMIC 是否有差异?

3.固件怎么样? 有什么区别吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    总的来说、DLP3010和 DLP3010LC 不兼容。 虽然引脚对引脚相同、但需要不同的控制器。 DLP3010LC 需要 DLPC3478、而 DLP3010需要 DLPC3438。 固件 也有所不同。   

    此致!

    麦克斯因