This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:关于 DLP30Q1 EVE 不可用

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255188/dlp3030q1evm-about-dlp3030q1-eve-not-workable

器件型号:DLP3030Q1EVM

您好!

我们购买了2套 DLP3030Q1EVM、并根据用户指南连接了包括 DMD 板、R\G\B LED 和 PC 在内的所有器件。 我们可以看到来自 DMD 芯片的图像、并通过 ACP 从 EVM 获取数据。  遗憾的是、R\G\B LED 不可用。 我们进行了一些测试、发现输出端子上没有驱动电流和音量
我们期待您的支持。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请参阅以下调试问题、以帮助我们更好地了解情况。

    1.您是否同时尝试了两种 EVM、但都没有正常工作? 您是否以任何方式修改或更改了任何一个系统的软件?

    2.您使用的电源电压和额定电流是多少?

    3.在哪里测量电流和电压? 您是否发现电源中没有电流消耗?

    4.一个常见问题是背光(亮度设置)可能在加电时默认为零。

    请在 ACP 中转到此页面、确保背光值不为零、然后点击"Set"。 您还可以查看 PWM 值是否为非零。  

    5.您是否有您的设置和布线的图片? 我们的 EVM 套件通常不会仅随系统主板、DMD 板和电缆提供 LED。 您在使用什么 LED?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    感谢您的反馈。  您的问题的答案如下:

    1.两个 EVM 板都不工作、我们未对电路板的软件进行任何修改和更改。

    2、电源电压和电流分别为12V 和5A。

    3.驱动电流和电压在 EVM 板上的"LED 电源连接器"处进行测量。  

    4.背光值和 PWM 值如下图所示。  

    5.我们使用的 LED 是从 OSRAM、Q8WP 购买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的答复。 我还有几个问题。

    1.这两款 DLP3030Q1EVM 最近是否一起购买? 我假设您没有任何能够使用或过去购买的旧 DLP3030Q1EVM?

    2.您是只使用一个单独的 LED 进行测试,而不使用光学引擎,还是使用光学引擎和 LED?

    3.您有设置的图片吗? 您是否有机会使用示波器?

    4.您能否从 DLPC120 ACP 中提供以下屏幕以了解详情?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    感谢您的答复。 上个月、我们购买了两套 DLP3030Q1EVM、PSST 中没有任何 OLED DLP3030Q1EVM。 我们分别使用一个 LED 和三个 LED 以及一个带 LED 的光学引擎进行了测试。 两者测量的结果相同。 如果您有进一步测试的建议、请告知我们。

    附件中您将看到 DLPC120ACP 中的图片。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有机会使用示波器? 请转到下一页、您可以使用格式器板的原理图和装配图来帮助确定这些测试点所在的位置。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-080004#design-products

    可以将这些连接器用作探头的接地平面。

    您能否探测以下信号并提供波形捕获?

    TP6光电二极管反馈信号

    2. R_EN、G_EN、B_EN、它们是 Tp20、TP21和 TP22

    3. TP17 CNTRL_OUT

    4. OC_COMPOUTZ TP16

    此外、您拥有的电路板版本号是多少、它们版本 c 是多少?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的要求、我们探测了 TP20、TP21、TP22、TP6、TP16和 TP17信号。 TP20、TP21和 TP22分别有3.3V 输出、TP16、TP17和 TP6有零输出。 我捕获了波形的图片、但无法将图片粘贴到此 电路板上。 请告诉我怎么做。  

    电路板上的数字是 REV C。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我粘贴了波形图片供您参考。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Dong:

    感谢您提供的所有调试信息、这些信息对于缩小问题范围非常有帮助。 电路板可能存在硬件问题。 所有这些测试都是在连接光学引擎的情况下进行的吗? 是否也能在第二块电路板上看到相同的波形行为?

    您还能否执行以下测量。

    1.您能测量 TP24和提供波形吗?

    2.您能否测量 R9感应电阻两端的电压并提供波形。

    3.能否测量 TP7 OC_FB 信号并提供波形?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈先生,

    我们在连接光学引擎的情况下进行了测试。 TP24上有2V 的信号电压、R9上有2V 的电压、TP7上有3.3V 的信号电压。 如上图所示为波形。 红色是 TP24的波形、绿色是 R9、蓝色是 TP7。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Dong:

    我们认为、该问题可能是针对 R9使用了错误的电阻器的制造问题。 可能是误安装了20兆欧的电阻而不是20毫欧的电阻。  

    在系统断电时、您是否能够使用万用表测量 R9的电阻?  

    您是否会碰巧有 R9 (TT Electronics/Welwyn LRF2512-R020FW)的任何替换器件在电路板上安装新的 R9或使用尺寸类似的电阻器来试用?

    另一种方法是提交 RMA。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈先生,

    我们 用新的0.02欧姆电阻器替换了两个 EVM 板上的 R9、并且其中一个 EVM 可以正常使用。 另一个 EVM 仍然不起作用。 我们发现系统信息(随附)与可使用的 EVM 不同。   也许我们在无意中对软件做了一些修改。

    非常感谢您的支持、并期待您的进一步帮助。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Dong:

    很高兴听到将 R9更改为其中一个电路板正在工作。  

    对于另一个无法正常工作的电路板、似乎编程到 Piccolo MCU 中的电路板和 DLPC120使用的 ASIC 应用闪存之间的配置文件不同。 这些需要匹配、如下所示:

    您是否有权访问 mysecure 上的以下页面? 我们有一个标准配置文件和校准文件、您可以尝试将其编程到 EVM 中、用于 Piccolo MCU 和 ASIC 应用闪存。  

    您可以在下面我所链接的《汽车控制程序用户指南》第5部分中查看编程步骤。 您只需执行步骤5.3和5.4。  

    e2e.ti.com/.../1106.DLPU059_5F00_ACP_5F00_UsersGuide_5F00_March2018-_2800_2_2900_.pdf

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈先生,

     根据指导对 Piccolo MCU 和 ASIC 应用闪存进行编程后、另一个 EVM 板也可以正常工作。 感谢您的支持和帮助。

    此致、

    余东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Dong:

    很高兴听到两个系统现在都在工作。 我将关闭该标签。  

    谢谢。

    亚历克斯·陈