主题中讨论的其他器件:DLPC900、 DLPC230-Q1、 TPS99000-Q1
您好、专家
我有关于 DLP4620SQ1 DMD 的几个问题:
DMD 需要由 DLPC230SQ1控制器驱动-此器件是否能够接收任意1位帧(与 DLPC900类似)、然后在10kHz 子帧速率的上限显示这些帧?
2.是否可以通过定制内插板连接 DLP4620SQ1以便其可由 DLP5530SQ1 EVM 套件驱动?软件是否支持此功能? 如果可以、您是否有可用于适当设置板的脚本示例?
3.通过 DLP4620SQ1 (或 DLPC230SQ1)提供哪些同步信号来同步显示的子帧与照明?
非常感谢在这方面提供任何帮助。 提前感谢您。
此致、
斯图尔特