This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:子帧速率以及与 DLPC900的比较

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC230-Q1, TPS99000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1260248/dlp4620s-q1-sub-frame-rate-and-comparison-to-the-dlpc900

器件型号:DLP4620S-Q1
主题中讨论的其他器件:DLPC900DLPC230-Q1TPS99000-Q1

您好、专家

我有关于 DLP4620SQ1 DMD 的几个问题:

DMD 需要由 DLPC230SQ1控制器驱动-此器件是否能够接收任意1位帧(与 DLPC900类似)、然后在10kHz 子帧速率的上限显示这些帧?

2.是否可以通过定制内插板连接 DLP4620SQ1以便其可由 DLP5530SQ1 EVM 套件驱动?软件是否支持此功能? 如果可以、您是否有可用于适当设置板的脚本示例?

3.通过 DLP4620SQ1 (或 DLPC230SQ1)提供哪些同步信号来同步显示的子帧与照明?

非常感谢在这方面提供任何帮助。 提前感谢您。

此致、

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart -  

    1) 1)否、DLPC230-Q1控制器仅设计为以标准视频格式显示内容。

    2) 2)是的、这在理论上是可行的。 借助与 DLP5530EVM 控制器板相匹配的定制 DLP462x DMD PCB 设计、硬件是兼容的。 需要新的软件/固件构建(适用于 DLP462x 器件)。 TI 可以提供此固件构建。

    3) DLPC230-Q1和 TPS99000-Q1可以输出与 DMD 位平面颜色同步的 RGB 使能信号、或者还存在其上升沿与视频帧开始同步的 SEQ_START 信号(VSYNC/FSYNC)。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯你好

    感谢您的全面回答。 这种见解是非常值得赞赏的。

    从问题1开始:要显示任意1位帧、需要什么条件? 我们是否只需要新的驱动器器件(新的 DLPC203S-Q1)、或者 DLP462x DMD 是否 根本无法显示来自此类帧的数据?

    再次感谢。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stuart -

    遗憾的是、DLPC230控制器不支持这种显示模式。 它只被用于具有一个标准视频流输入的标准显示应用。

    此致、

    罗斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、再次谢谢 Ross。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Stuart。 祝你度过美好的一天!