This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:关于 GUI 上光控制的问题

Guru**** 1769905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1260451/dlp4710lc-question-about-light-control-on-the-gui

器件型号:DLP4710LC

使用 GUI、可以生成内部图形文件、如下所示。

但是、正如我测试的那样、可以生成的最大图形数量仅为"10"。

在10个图形之后、它会随机省略额外的图形。

测试的图形尺寸为1920x1080、1位垂直图形。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeongsoo、

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    我们的服务器在过去两天里出现故障。 我们现在正在调查您的问题、下周会与您讨论。 感谢您的耐心。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我想确认您正在将1位垂直图形上传到"Pattern Set"(图形集)(1)、正确吗? 因为我注意到这些图形被命名为 binary_pattern_Horizontal。

    您可能需要缩短曝光时间设置、请参阅下面的支持时序表、它也可以在固件版本说明中找到。

    此致、

    洛里