请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3478 主题中讨论的其他器件:DLP3010LC、、 DLPA2005
尊敬的专家
目前用于 DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA2005的三件式结构光控制套件有两个重要点可与您同步:
1.我们在四个月前收到固件 v9.0.1进行测试,目前测试过程中应用程序没有问题。

2.另一个存在的问题是: 您能不能要求 TI 的技术支持
当 LED 点亮时、瞬态电流很高、导致 DLPA2005的输入电压非常低、从而导致系统不稳定。 在硬件或固件方面、对此有哪些优化?