This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:关于瞬态电流是否为高电平的问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLPC3478, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1261466/dlpc3478-question-about-the-transient-current-is-high

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010LC、、 DLPA2005

尊敬的专家

目前用于 DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA2005的三件式结构光控制套件有两个重要点可与您同步:
1.我们在四个月前收到固件 v9.0.1进行测试,目前测试过程中应用程序没有问题。


2.另一个存在的问题是: 您能不能要求 TI 的技术支持
当 LED 点亮时、瞬态电流很高、导致 DLPA2005的输入电压非常低、从而导致系统不稳定。 在硬件或固件方面、对此有哪些优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    欢迎回到 E2E 论坛。

    你能多谈谈你正在经历的不稳定性吗? 如果这与系统下电上电(关闭然后再打开)相关、则电源可能没有适当的额定电流。 在额定电流过低(例如低于4.4A)的情况下、LED 上瞬态电流突然出现高电流消耗可能会导致 DLPA 的输入电压下降。 如果 DLPA 检测到输入电压过低、则会触发复位以保护 DLP 电路。

    此致、

    奥斯汀