This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:硬件开发问题

Guru**** 2192685 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM, DLP9000, DLP6500FLQ, DLPLCR65FLQEVM, DLPLCRC910EVM, DLPC910, DLPC900, DLP6500FYE, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1261609/dlp6500flq-questions-on-the-hardware-development

器件型号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他器件: DLPLCR65FLQEVMDLPLCRC910EVMDLPC910、DLPLCR65EVM、DLPLCRC900EVM、 DLPC900DLP6500FYEDLP9000X、DLP9000

大家好、

我的目标是让我的芯片 DLP6500FLQ 可以用 PC 控制 您能否为硬件开发提供所有选项建议?

现在 、我只有一个单芯片 DLP6500FLQ (www.ti.com/.../DLP6500FLQ)。 为了使其功能和可由 PC 控制、我是否需要添加一个 EVM 以使其成为 DLPLCR65FLQEVM (www.ti.com/.../DLPLCR65FLQEVM、 或者仅 DLPC910控制器可以满足此用途、我应该获得什么、DLPC910或 DLPLCRC910EVM?  

谢谢。

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    为操作 DLP6500FLQ、我们提供 DLPLCR6500FLQEVM、其中附带一个 DMD。  它需要一个控制器 EVM、在这种情况下需要 DLPLCRC910EVM、如果您希望使用匹配的 APPS_FPGA 代码、那么您需要获取一个 Virtex VC -707 EVM 来驱动 DMD 并与 PC 通信。

    可以使用不同的 FPGA 板馈送 DLPLCRC910EVM 板、但您需要修改提供的 APPS_FPGA 源代码、以便与您选择的 FPGA 板相匹配。

    可以设计您自己的控制器板甚至 DMD 板、但我建议以 TI EVM 作为起点、但我们也有采用 BOM 的参考原理图。

    我希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    感谢您的答复。

    因此、出于控制 DMD 的目的、我需要  DLPLCR6500FLQEVM 和 DLPLCRC910EVM 都正确吗? 现在、 我有一个 单芯片 DLP6500FLQ、 是否有办法 让其成为 DLPLCR6500FLQEVM ? 如果不是、我是否可以退还 DLP6500FLQ (全新和从未使用过)并购买 DLPLCR6500FLQEVM?

    什么是 APPS_FPGA 代码和 Virtex VC -707 EVM? 您能给我发送这些产品的更多信息/链接吗? 它们是否用于 DMD 的软件控制?  DLPLCRC910EVM 和 DLPC910REF-SW 是否可以启用软件控制?  

    谢谢。

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    至于退回 DMD、您必须向购买该器件的供应商索取。  如果是 TI.com、则需要直接联系他们。  我认为您不能通过 DMD 购买 DLPLCR6500FLQEVM。

    DLPLCRC910没有内置模式。  APPS_FPGA 代码在外部 FPGA 上运行-如果是 Xilinx Virtex -707 EVM、则是 VC 7。  该代码可生成模式以发送到 DLPLCRC910 EVM 上的 DLPC910控制器。  DLPLCRC910EVM 上的 FMC 连接器旨在与 Xilinx FMC-707 EVM 板上的 VC 连接器配合使用。

    APPS_FPGA 代码和其他信息可在此处找到:   

    https://www.ti.com/tool/DLPLCRC910EVM#related-design-resources 

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    非常感谢您提供的所有信息。 您可以给我发送一个链接或建议如何购买  Xilinx VC -707 EVM 板? 我在 TI 网站上找不到它。  

    此外、我在您之前的论坛(DLP6500FLQ:控制器和评估板选择:DLPC900或 DLPC910? - DLP︎ 论坛- DLPRegistered 产品- TI E2E 支持论坛)中提到、 DLPC900控制器具有模式存储器、并与 用于 DLP6500FYE DMD 的 DLPLCR65EVM 兼容。 这是否意味着我可以获取 DLPLCR65EVM + DLPLCRC900EVM 、而这两个工具可以实现 DMD 的 PC 控制? 如果是、那么将该组合与 DLPLCR6500FLQEVM + DLPLCRC910EVM +  Xilinx VC 至707 EVM 进行比较、在性能和使用方面有何主要差异?  

    谢谢。
    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    如果您能够使用非密封 DLP6500FYE DMD、那么您可以得到 DLPLCR65EVM、它上面有 DLP6500FYE DMD、设计为通过特殊柔性电缆与 DLPLCRC900EVM 配合使用。

    对于基于 DLPC900控制器的 EVM、除了 DMD EVM 和控制器 EVM 外、无需其他硬件即可通过 PC 对其进行控制。

    关于 Xilinx VC 至707 EVM、这是 Xilinx 产品、TI.com 不销售它。  您将必须与 DigiKey、Mouser、Newark 等零售商核实。 。 。

    希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    非常感谢您的确认。 这会有很大帮助。  

    "非密封"意味着  DLP6500FYE DMD 上的镜片暴露在空气中?  DLPLCR6500FLQ 在气密性方面是否正确?  

    我发现 DLPLCR6500FLQEVM 比 DLPLCR65EVM 更昂贵 。 除了密封和照明范围外、这两者之间还有什么其他区别值得提及? 对于 DLPLCRC910EVM 和 DLPLCRC900EVM、问题相同 。  

    我找到了以下指向 Xilinx VC -707 EVM 的链接、但目前都没有可用的链接。 我搜索错误的方向吗?

    EK-V7-VC707-CES-G AMD |开发板、套件、编程器| Digikey

    EK-V7-VC707-G Xilinx | Mouser

    EK-V7-VC707-G-J - AMD Xilinx -评估套件、Virtex-7 FPGA、JPN MKT (newark.com)

    AMD Virtex 7 FPGA VC707评估套件(xilinx.com)

    谢谢。

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非密封意味着容纳玻璃和封装密封件的封装不是100%不可渗透。  它不会直接暴露在空气中。

    DLPC900控制器是一种主要为视频控制器的 ASIC 芯片、而 DLPC910是 Virtex 5 LX30 FPGA 和二进制图形控制器。  但其功能差异很大。

    DLPC900理解 RGB 输入视频、而 DLPC910只理解二进制图形输入、但比 DLPC900能够以快得多的速度显示二进制图形。

    我们可以将常规计算机处理器与 ARM 处理器进行类比。  对于某些类型的任务、ARM 处理器可能要快得多。

    这有什么用吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    关于 Xilinx VC707 EVM、您的搜索是正确的。  您可能想要尝试查看多余的供应商甚至像 ebay 这样的网站。  不久以前我在一个多余的网站上看到了一些,但不记得名字。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    非常感谢您的答复。 它确实有很多帮助。  

    因此、如果不是在水下而是在空气中使用 DMD、那么  DLPLCR65EVM 应该能够正常工作?

    还有一个问题:在 TI 网站上、 DLPC900的最大二进制图形速率为16129Hz、而 DLPC910的最大二进制图形速率为 14989Hz。 但您说过 DLPC910显示二进制图形的速度比 DLPC900快得多。 我理解有什么不妥吗?

    谢谢。

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    可以、除非是非常潮湿的环境、否则 DLP6500FYE 可以正常工作。

    这可能会有点误导。  它涵盖在所有受支持的 DMD 上。  对于相同的分辨率(即 DLPC900与 DLPC910上的 DLP6500),DLPC910可以更快地输出二进制模式。  同样、对于 DLPC900上的 DLP9000与 DLPC910上的 DLP9000X、DLPC910更快。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    明白了。 如果我 在 DLPC900上使用 DLP6500、那么二进制和视频模式的最大图形速率是多少? 如果我 在 DLPC910上使用 DLP6500、 二进制模式的最大图形速率是多少?

    谢谢。

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    DLP6500FYE 数据表中包含此信息。   

    第一页显示:

    有关更多详细信息、请参阅数据表的详细信息。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    非常感谢您迄今所提供的宝贵帮助和所花的时间。 所有的信息帮助很大,我真的很感激.  

    C