请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC120-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F28023
本用户指南第12页介绍了信号格式 在下降沿写入数据、在上升沿读取数据。 ?理解、MOSI 和 SIMO 信号仅在下降沿更改、采样在上升沿发生 μ s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本用户指南第12页介绍了信号格式 在下降沿写入数据、在上升沿读取数据。 ?理解、MOSI 和 SIMO 信号仅在下降沿更改、采样在上升沿发生 μ s
您好王立波:
您可以从第11页阅读以下内容。

在 SPICLK 下降沿从 Piccolo TMS320F28023到主机的 SPISOMI 输出的数据被写入并根据时钟输出。
在 SPICLK 的上升沿、在 SPISIMO 输入端、从主机到 Piccolo TMS320F28023、读取数据并将其锁存。
我认为在上升沿读取/采样、数据是稳定的。 它从突出显示的箭头显示在位的中间、在此位置数据应该是稳定的。 下降沿是指数据位可被改变和正在被写入的时候。

此致、
亚历克斯·陈