This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:如何为新的 PCB 对闪存进行编程

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4620S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262279/dlpc230-q1-how-to-program-flash-for-a-fresh-pcb

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP4620S-Q1TPS99000

 大家好、我们的部门正在使用 DLP4620S-Q1为 HUD 设计 PGU、并且我们已经完成了 PGU EVM 的合理 PCB 设计。

现在、我们将测试 PCB、我们要咨询几个单独的问题。  

1.新 制造的 PCB 上电时 TPS99000芯片剂量不起作用。

  那么、如何对 TPS9900的闪存进行编程、以及如何从 TI 获取 ACEEE?

2.与上述问题类似, 如何让 ACEEE 参加 DLPC230计划?

我们需要您的帮助! 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否 在安全软件页面上查看过您是否有"DLPC230嵌入式软件和配置文件"?

    https://www.ti.com/securesoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    TPS9900没有任何闪存代码。  它由 DLPC230控制。

    DLPC230需要加载闪存。  在 TI EVM (https://www.ti.com/tool/DLP5530Q1EVM)上有一个用于"保持引导"的跳线。  您需要将 DLPC230保持在引导模式。  这将允许您闪存将闪存文件上传到 DLPC230 SPI 闪存。  请参阅原理图(EVM 设计部分中的 DLPR052)。/

    您将需要下载 DLPC230控制程序并下载 DLPC230项目文件。  此软件位于 TI.com 上的 mysecure/站点上。  但是、如果您没有访问权限、则需要在 TI.com 上注册您的电子邮件。  给我发送您的电子邮件地址、然后我可以授予您访问网站的权限。

    一旦您有了控制程序、DLPC230项目文件。  然后、您将需要 USB 转 SPI 适配器(例如 Cheetah)。  然后、您可以将 PC 连接到控制器板上的 SPI 端口并下载固件。

    当您准备好上述项目时、请告诉我、我们可以讨论后续步骤。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 及时响应!

    我已经查看了安全软件页面的内容。 我已经下载了 DLPC230控制程序和 DLPC230项目文件。 期待您的后续指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    很高兴听到您已经拥有文件和访问权限。  让我来参考 DLP5530EVM 用户指南。  其中包含有关如何连接 EVM 的说明、该说明应与您的硬件设置类似。   

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu090/dlpu090.pdf

    请参阅第1.1.3节、其中显示了所需器件的图像。  您将需要 Cheetah USB 转 SPI 适配器或等效设备。

    按照2.1节所示连接系统

    请按照第2.2、2.3、2.4和2.5节中的步骤操作。  这里将展示要下载的附加软件以及如何加电和刷写系统。

    在您的情况下、由于尚未安装闪存文件、因此您需要设置系统"暂停引导"模式。  在您下载闪存后、将跳线移回到正常上电模式、然后您应该能够正常启动系统。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此 HUD 支持、请直接联系 TI 上海。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的详细指导、我们成功实现了闪存计划。

    但当我们设置 STAY-IN-BOOT = 0并对芯片组重新供电时、芯片组将保持在引导模式。 短路状态如下。  

    根据 编程指南、错误38是一个内部系统错误。  我们的硬件配置是否有任何错误?

    期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu:

    如果您使用 DLP4620S、则 DLP5530EVM 的闪存映像将不起作用。

    我们的上海 TI 团队将通过电子邮件与您联系、以帮助解决此问题。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚