This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230GP:

Guru**** 2182005 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLP230NP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258728/dlp230gp

器件型号:DLP230GP
主题中讨论的其他器件: DLP230NP

在 DLP230GP 的数据表中、似乎 没有 显示包含数字的功耗(第6.6节、电气特性)、您能帮助 和我分享一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don Wang、

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    我们正在内部研究这个问题、请给我们一些时间。  

    我发现另一个 e2e 问题、它可以提供一些您可以查看的信息。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107742/dlp230gp-power-consumption-for-the-system

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    谢谢、我看到这个 e2e 问题、它提到了数据表上显示的功耗。 但  这些信息似乎都是空白的、没有数字、因此我需要 TI 的帮助来共享此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don Wang、

    了解。 我将在内部向您询问缺失的信息、并会随时向您通报最新情况。 感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    同时、我还想了解您为电流消耗设置的图像是什么?
    据我了解、根据每个微镜的状态、图像上的不同颜色对应的 DMD 电流可能会有所不同。
    例如、黑屏的电流是否为最低、白屏的电流是否为最高?
    是这样吗?
    如果是这样、即使是黑屏、我认为 LVDS 接收器也有一些基本的电流(看起来是 VDDI 的电流)。
    在这种最低电流状态下是否存在任何其他电流消耗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 您好、

    没错。 图像内容确实会导致功耗差异。 我们将看到 DMD 测试用例的已知信息、但我们无法保证可以获得此信息。

     343x 上的增强现实和功耗敏感型应用应用应用手册 可以解答您的问题。 该出版物的第5部分包含有关 DMD 功耗以及其他 DLPRegistered电路的信息。

    请告知我们、这些信息是否足以满足您的需求、或者是否需要更多信息。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    谢谢、本文档对您有很大帮助。

    此外、 我想以 DLP230GP 的最大电流消耗数作为参考(以了解容差)。 您能帮助提供此号码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 您好、

    该团队将对您的请求进行调查。

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 您好、

    感谢您的耐心。

    n 另外、 我想 参考 DLP230GP 的最大电流消耗数(以了解容差)。 您能否帮助提供此号码?

    您可以使用表6、6中 DLP230GP 或 DLP230NP 数据表中的最大电流。 这对于系统设计而言应该非常有代表性。

    DLP230NP 和 DLP230NPSE .23 1080p 数字微镜器件数据表(修订版 F)(TI.com)

    DLP230KP 0.23高清数字微镜器件数据表(修订版 D)(TI.com)

    此致、

    维韦克