This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM 上的暗线:DMD

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262185/dlpdlcr3310evm-dark-lines-on-the-dmd

器件型号:DLPDLCR3310EVM

我移开投影透镜,看着 DMD ,然后向左和向右移动,发现 DMD 上有暗线(如视频中所见),我可以问你的团队或任何人在过去遇到过这个现象。

e2e.ti.com/.../714037686.233279-_2800_2_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    为了更好地理解该问题、您可以帮助回答以下问题:

    • 硬件或软件是否以任何方式进行了修改?
    • 您是看到显示屏上显示的这些暗线是由光学引擎输出的、还是仅仅显示在 DMD 上?
    • 我很难从视频中分辨出、但黑暗的线条是在屏幕上移动还是停留在屏幕上?
    • 您是否会在外部视频、启动界面、测试图形等所有输入源中看到这种情况?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像由计算机提供以提供全亮度屏幕,并且只有红色 LED 亮起。 红色 LED 和 DMD 尚未拆解。 DMD 上会显示黑线、无论其前面是否有镜头都可以看到(肉眼也可以看到它)。 可见)、但黑色条纹仅在特定方向可见(如视频中所示)、并且在所有显示模式中都可以看到此现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我遇到了一个新问题。 我的屏幕会自动向回闪。 2~3它会在重新启动后恢复、但当显示时间大约为2 μ s 或更短时、它会再次闪烁。 我以前遇到过它一次。 这是因为芯片过热、所以增加了散热、软件确认温度正常、但仍然崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会向团队询问这一问题、并进一步研究这一问题。

    感谢您提供的信息以及您的耐心。

    下面是一些其他问题、可帮助调试该问题:

    • 风扇是否仍在运行以帮助冷却系统?  
    • 如果关闭并重新打开系统电源、是否始终出现黑线?
    • 您是否使用了额定电压正确的电源?以下 LED 灯是否亮起、表示系统电源正常?  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.风扇可以正常工作
    2.重启后在某些方向上仍然可以看到暗线
    3、我确信我的变压器使用正确,因为我之前在论坛上问过,我已经看到 LED 指示灯通常是打开的,当工作人员打开它.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将完整的光学引擎连接到 DMD 上的情况下、您是否能够提供显示问题的图像?  

    仅用移动摄像头观察 DMD 可能并无定论、因为您会查看导通状态和关断状态光。 其中一些黑色着色可能只是您的相机的角度不捕捉开启状态的光.  

    使用光学引擎、您将看到导通状态光所需的正确图像、而关断状态光将不会通过光学透镜显示、并会重定向到光学引擎内部的其他地方。  

    这里是一些更多的一般信息。  

    此致、

    亚历克斯·陈